Relevância da corrente nominal de curto-circuito

Para construtores globais de máquinas que pretendem vender para a América do Norte, pode ser complicado explorar as barreiras geográficas e culturais.
Mas isso não é nada comparado à necessidade de conformidade com os padrões e códigos locais.
Diferentes regiões usam diferentes metodologias para determinar a corrente nominal de curto-circuito de um sistema.
Isso pode trazer uma grande dor de cabeça para OEMs e integradores de sistemas que estão tentando vender para a América do Norte.
Padrões elétricos variáveis têm impacto sobre todos os estágios do ciclo de vida de uma máquina, desde o projeto e desenvolvimento até a instalação e operação.
Se esses padrões não forem levados em consideração durante a fase de planejamento, torna-se muito mais difícil determinar a corrente nominal de curto-circuito de um painel de controle industrial completo.
Então, o que os fabricantes de máquinas precisam saber para confirmar se estão fabricando máquinas e painéis de controle em conformidade?
Conheça os códigos
Embora alguns padrões elétricos norte-americanos tenham evoluindo para se harmonizar com padrões globais ao longo de mais de uma década, ainda há várias diferenças para se levar em conta.
Cada construtor de máquinas deve ter familiaridade com esses três padrões.
- UL 508A, Norma para painéis de controle industriais
- NFPA 70, Código elétrico nacional (NEC)
- NFPA 79, Norma elétrica para máquinas industriais
À medida que fabricantes de máquinas e painéis se familiarizam mais com esses padrões, começam a identificar as diferenças que existem entre eles e os padrões internacionais na busca de desenvolver ofertas globais.
Seja específico
Qualquer projeto de máquina ou painel deve começar com exigências e especificações bem definidas.
Os tipos de informações que devem ser solicitados e confirmados com o usuário final incluem os seguintes:
- Fonte de alimentação, incluindo tensão, fase, frequência, aterramento do sistema e capacidade nominal de curto-circuito exigida
- Condições de operação, como temperatura, vibrações e fatores ambientais
- Cargas para dispositivos, como motores, inversores, aquecedores e transformadores
- Descrições funcionais, incluindo a sequência das interfaces de operação e do operador
- Padrões e certificações aplicáveis, incluindo exigências locais
Anote
Uma das coisas mais básicas, porém importantes, que um fabricante de máquinas ou painéis pode fazer é documentar elementos-chave de projetos como parte do processo de proposta.
Essas notas devem incluir as especificações e exigências do cliente, padrões locais e nacionais aplicáveis, e solução de máquina proposta e estimativa do projeto.
Anotar tudo ajuda a esclarecer todos os aspectos do projeto da máquina.
Uma documentação completa também desempenha um papel crítico além do processo de proposta.
Fabricantes de máquinas e painéis devem considerar incluir instruções especiais de montagem e fiação na sua lista de materiais, assim como documentos de teste e revisão.
Isso pode incluir a criação de revisões de projetos e listas de verificação de testes, e a realização de fotos digitais de painéis de controle completos.
Tenha muitos recursos
Fabricantes de máquinas e painéis podem aproveitar uma variedade de ferramentas, treinamento, suporte e literatura que podem ajudá-los a servir ao mercado norte-americano.
Um exemplo é a Ferramenta de seleção de capacidades globais de corrente global (SCCR) da Rockwell Automation.
Esta ferramenta online fornece capacidades coordenadas SCCR de alta falha para todos os dispositivos de alimentação usados em um circuito, ajudando a economizar tempo e esforços quando se encontram e determinam essas capacidades.
Os dados das ferramentas podem se basear nas normas UL ou IEC.
Embora os padrões e códigos possam ser assustadores, eles não devem ser uma barreira para o sucesso em um novo mercado.
Entender esses padrões-chave pode ajudar fabricantes OEMs e painéis a atender aos padrões de conformidade e melhorar sua margem competitiva na América do Norte.