Produtores de EV devem receber a automação correta

Produtores de EV devem receber a automação correta

A revolução silenciosa que promete transformar o design automotivo já não está mais tão silenciosa. Impulsionada por decretos governamentais e melhorias significativas na tecnologia de baterias, a produção de veículos elétricos (EV) está ganhando ímpeto globalmente e não há um fim à vista.

As normas que exigem que os fabricantes melhorem a eficiência dos combustíveis e/ou reduzam as emissões médias de carbono da frota não são, obviamente, novas. Durante décadas, os fabricantes automotivos encararam exigências cada vez mais restritivas e hoje devem atender a diversas normais em todo o mundo.

Mas até recentemente, veículos completamente elétricos desempenhavam um papel pequeno na satisfação desses decretos. Isso tudo mudou quando mais entidades governamentais que adotam regras se concentraram de modo honesto nos veículos de emissão zero (ZEVs).

Na Alemanha, o voto recente do governo para banir os motores de combustão interna até 2030 deve ter um efeito de reverberação por grande parte da Europa e o Japão.

E, nos EUA, cada vez mais estados estão adotando o Decreto da Seção 177 da Califórnia, que exige que uma porcentagem das vendas de um fabricante de carros seja de ZEVs. Dez estados, responsáveis por 28% dos novos registros de veículos nos EUA, adotaram o Decreto da Seção 177.

Ao mesmo tempo, novas tecnologias de bateria reforçaram a confiança do cliente, duplicando a distância que um veículo elétrico pode percorrer com uma única carga diminuindo assim o tempo necessário para a recarga.

Esses desenvolvimentos foram um benefício para os fabricantes de veículos elétricos existentes e uma tentação para aqueles que desejavam capturar uma oportunidade promissora.

Donos de marcas automotivas estabelecidas podem, frequentemente, confiar na sua riqueza de experiência industrial e na corrente de fornecimento existente para trazer uma nova opção elétrica para o mercado. Mas, para as startups que estão entrando no mercado, a escolha dos fornecedores corretos desde o início é crítico para seu sucesso. Este é especialmente o caso quando se escolhe uma plataforma de controle que o ajudará a colocar em um gráfico o curso da produtividade e das inovações por décadas.

Então, especificamente, que fatores um novo fabricante de EV deve considerar quando escolhe um fornecedor de automação e sistemas de controle?

1. Dê uma olhada longa e exigente na experiência industrial e no roadmap tecnológico.

Eles podem fornecer visões relativas às aplicações da indústria? E suas soluções e sua visão ajudarão a chamar o sucesso para o chão de fábrica tanto agora como no futuro?

Por exemplo, na Rockwell Automation, ganhamos conhecimentos aprofundados sobre as operações de fabricação automotiva e otimização do processo ao longo de mais de um século de serviço à indústria. Nossa expertise em fabricação automotiva, relações estratégicas e soluções de controle e automação se estendem sobre toda a cadeia de fornecimento automotivo.

E nossa experiência global de implantação de programas se estende do desenvolvimento de projetos de especificações e integração de TI e sistemas de fabricação à coordenação de construtores de máquinas.

Ao mesmo tempo, reconhecemos que equipamentos de automação são um investimento significativo. É por isso que nos concentramos em ajudar os fabricantes de carros a aumentar o valor dos seus sistemas aplicados por meio de migração planejada e programas de modernização e gestão pró-ativa da vida útil dos equipamentos.

2. Dê uma olhada também exigente na rede de suporte e na filosofia de serviço da empresa, que podem se mostrar tão importante quanto a tecnologia e a expertise industrial.

Os produtos e serviços estarão disponíveis quando e onde você precisar deles?

Dito de modo simples, a logística e o suporte são importantes. A Rockwell Automation reconhece que a sua habilidade de garantir produtos e serviços pode ser, em um piscar de olhos, a diferença entre o lançamento de um produto de sucesso e outro que falha ao atingir os objetivos.

Nossa rede de localizações globais de vendas e suporte mais as relações com empresas parceiras inclusive distribuidores, integradores de sistema e construtores de máquinas é projetada para oferecer treinamento, serviço e inventário de produtos em proximidade com os fabricantes de automóveis em todo o mundo.

O resultado? Uma cadeia de fornecimento responsiva e acesso imediato a uma expertise que ajuda a manter as operações ocorrendo de modo otimizado.

Descubra como RA ajuda fabricantes de carros a levar seus veículos mais rápido para o mercado e de modo mais lucrativo.

Ed Johnston
Publicado 15 Maio 2017 Por Ed Johnston, Regional Industry Manager, Automotive & Tire, Rockwell Automation
  • Contato:

Blog

Queremos mantê-lo atualizado com o que está acontecendo na sua indústria para ajudá-lo a estar na frente no futuro. O Blog da Rockwell Automation é uma plataforma para os nossos colaboradores e blogueiros convidados para compartilhar tecnologias e temas relacionados com a indústria.