Está difícil manter o ritmo com as prensas de vulcanização de pneus?

Suas prensas de cura de pneu estão se esforçando?

Sem dúvida, a vulcanização é o processo mais crítico da produção de pneus – é a conjuntura crucial na qual o pneu assume a forma final.

Porém, para muitos fabricantes, os equipamentos de vulcanização são uma história clássica de "boa/má notícia". A boa notícia: as prensas de vulcanização de pneus, embora caras, normalmente têm uma vida útil longa, de décadas. A má notícia: as prensas existentes normalmente dependem de arquiteturas de controle desatualizadas, autônomas, que limitam a capacidade de reação e a flexibilidade do sistema.

À medida que a competição global, as exigências regulatórias e as demandas de produção crescem, os produtores de pneus são desafiados a prolongar o valor de um investimento de capital significativo – e agilizar a produtividade.

The Connected Enterprise pode oferecer uma estratégia econômica para a sala de vulcanização – e mais.

A Rockwell Automation reconheceu há muito tempo a importância de conectar sistemas de automação independentes em ambientes de produção. Na verdade, nossa visão da The Connected Enterprise orientou o desenvolvimento da tecnologia da informação e controle integrados por décadas. Agora, com a convergência da tecnologia das operações (TO) do chão de fábrica e da tecnologia da informação (TI) no nível de negócios, a visão da Connected Enterprise está se tornando uma realidade.

O que isso significa para a vulcanização de pneus?

Resumidamente, The Connected Enterprise vincula linhas de produção, ativos no campo, utilitários e TI da empresa para fornecer informações contextualizadas onde e quando necessário. Na vulcanização de pneus, isso significa que as pressões existentes podem ser otimizadas em novas maneiras de permitir o acesso mais rápido a dados críticos.

Uma modernização do sistema de controle da Rockwell Automation pode incluir informações sobre aplicativos de software que registram dados do processo do sistema histórico com registros de pneus individuais, totalmente rastreáveis, em uma única solução. Para contextualizar melhor os dados, esse aplicativo pode ser estendido para incluir tempos de ciclo ou informações de outros dispositivos no chão de fábrica, como sensores ou sistemas de monitoração de energia.

Analisando as informações contextualizadas, os produtores de pneus podem identificar mais rápida e facilmente a causa dos problemas de qualidade ou das interrupções na produção – e determinar as soluções. O sistema pode dar acesso imediato a uma visão geral do processo de vulcanização, inclusive tendências, alarmes, dados de receitas e consumo de energia. Essas informações contextualizadas podem revelar uma sincronização não intencional dos horários de início da prensa e dos picos relacionados em demanda de energia, por exemplo, ou revelar alarmes em excesso e desvios de processo importantes que exijam atenção.

E mais, as informações contextualizadas estão disponíveis em tempo real e por meio de dispositivos móveis para aqueles que precisam delas – desde o funcionário de manutenção na localização de falhas de uma máquina até o engenheiro tentando otimizá-la.

Construída com base em um backbone Ethernet seguro e padrão, a solução da Rockwell Automation é totalmente configurável – e pode ser facilmente expandida para integrar novos recursos e alcançar outras instalações de vulcanização.

Saiba mais sobre soluções de vulcanização de pneus da Rockwell Automation – e por que The Connected Enterprise faz sentido do ponto de vista dos negócios para a fabricação de pneus.

Todd Montpas
Publicado 26 Janeiro 2015 Por Todd Montpas, Product Manager, Information Software, Rockwell Automation
  • Contato:

Blog

Queremos mantê-lo atualizado com o que está acontecendo na sua indústria para ajudá-lo a estar na frente no futuro. O Blog da Rockwell Automation é uma plataforma para os nossos colaboradores e blogueiros convidados para compartilhar tecnologias e temas relacionados com a indústria.