Onde devo executar a solução analítica na Connected Enterprise?

Nossa solução analítica: Permite a Connected Enterprise

Você tem interesse em analisar os dados da sua fábrica para melhorar seu desempenho? Você gostaria de identificar os principais problemas de qualidade ou as principais causas de interrupções planejadas com base nos dados de qualidade, processo e equipamentos?

Se você for como a maioria dos produtores, provavelmente a sua resposta é “sim”. Os produtores têm interesse na analítica para solucionar problemas que eles não conseguem resolver.

A maioria das soluções analíticas que tenta resolver esses problemas de produção pegam dados de diversas fontes que eram difíceis de serem conectados. A Connected Enterprise permite a obtenção de melhores conhecimentos comerciais devido à sua abordagem ampla.

Da mesma forma, as tecnologias de suporte estão ampliando sua área de atuação. Em vez de soluções integradas sendo executadas em uma estação de trabalho de três níveis (fora da camada de controle, mas dentro do limite da fábrica), as plataformas atuais e futuras contarão com tecnologias avançadas nos dispositivos de controle, nos aparelhos de gabinete ou em uma plataforma de nuvem segura.

Isso faz com que muitos produtores se perguntem, “Onde devo executar a solução analítica?”

Considere os itens a seguir ao explorar as opções das três camadas industriais - a camada do dispositivo (LAN de controle), camada do sistema (estação de trabalho) e a nuvem (camada habilitada para a internet, que geralmente, mas nem sempre fica fora da instalação).

Onde estão os dados?

Para a maioria dos produtores, para responder a esta pergunta é preciso saber quais informações podem ajudar a resolver o problema e onde ela está armazenada.

Imagine a pirâmide do sistema de controle, com indicação dos limites onde a troca de dados é controlada por motivos de segurança.  

Onde os dados são agregados no formato necessário para qualquer solução analítica específica?

Onde e como você pode oferecer segurança industrial aceitável? 

Se um aplicativo liga ou desliga um equipamento, os produtores querem saber se um hacker não apresentou dados errados que alteram a tomada de decisões.

As trocas de dados seguras entre camadas de dados isoladas em sistemas de ambientes de produção existem por esse motivo. 

Os níveis mais altos na pirâmide de controle são mais abertos e os níveis mais baixos são mais seguros e isolados. No entanto, se os dados forem apenas em uma direção, as respostas somente estarão disponíveis longe dos dispositivos.

As oportunidades a curto prazo podem ser perdidas devido a atrasos ou à espera por respostas manuais e, no final, as decisões podem ser baseadas em dados disponíveis apenas na camada considerada “menos segura”.

O software atual pode fornecer níveis mais elevados de segurança, que podem ser expandidos à medida que os recursos da tecnologia e as ameaças aumentam com o passar do tempo.

Embora esta não seja uma resposta à questão principal, você pode determinar a segurança mais alta em todas as camadas, permanecendo aberto à troca de dados e aplicando tecnologias seguras disponíveis para ajudar a proteger os usuários com segurança em várias camadas. 

Onde há proteções de segurança em cada camada da Connected Enterprise, os produtores devem levar em consideração os padrões de segurança do local e os níveis de implementação ao desenvolver soluções analíticas.

Como a localização da solução analítica afeta os custos?

Os preços variam de acordo com a camada de execução, diferenças nos custos da troca segura de dados e os requisitos de autenticação necessários. 

Os custos com engenharia, produto e suporte também variam de acordo com o lugar em que a aplicação é executada.  Por exemplo, com uma plataforma na nuvem, o fornecedor pode cobrar por recursos em uma estrutura de custo recorrente.

No entanto, significa que o departamento de TI local não terá que manter, atualizar ou gerenciar muitos computadores ou dispositivos.  Por outro lado, o software de gerenciamento de dispositivos deu um grande passo ao facilitar as atualizações de hardware. 

Portanto, considerar o custo das opções que farão você alcançar os seus objetivos é outro aspecto que o ajudará a tomar a decisão.

Por fim, não há uma resposta correta para onde a solução analítica deve ser executada.

Mas, para muitos produtores dos setores de processo, responder a essas três perguntas ajuda a chegar a uma solução viável.

Michael Tay
Publicado 18 Outubro 2017 Por Michael Tay, Advanced Analytics Product Manager, Rockwell Automation
  • Contato:

Blog

Queremos mantê-lo atualizado com o que está acontecendo na sua indústria para ajudá-lo a estar na frente no futuro. O Blog da Rockwell Automation é uma plataforma para os nossos colaboradores e blogueiros convidados para compartilhar tecnologias e temas relacionados com a indústria.