Jornada para a modernização da mineração, um passo de cada vez

Jornada para a modernização da mineração

 

Caminhando pela cidade, perdido e sem destino, olhava ao meu redor.

Com pouca esperança de encontrar meu próprio caminho, parei para pedir a um morador local orientações para um ponto de referência bem conhecido. A resposta dele foi: “Eu não partiria daqui”.

Mas é aqui que você está.

No mundo da automação, as operações de mineração buscam continuamente oportunidades para reduzir o desperdício, melhorar a segurança ambiental e impulsionar a eficiência.

Essas metas, antes altivas, lentamente se tornam uma realidade à medida que se desenvolvem novas tecnologias.

Com visibilidade e controle total em tempo real sobre o sistema inteiro, você pode fazer progressos reais além das expectativas.

Hoje não há como negar: a pressão para integrar a produção com os sistemas corporativos está mais alta do que nunca. Com a oportunidade de permitir maior visibilidade sobre os níveis de estoque e sobre outras informações de gerenciamento, não surpreende que muitos vejam isso como o primeiro passo na direção de uma operação aprimorada de mineração.

Certamente, para avançar na direção desses novos recursos, você primeiro precisa dar um passo na direção correta: sua jornada começa aqui!

Para começar sua viagem para a modernização, você precisa iniciar com uma autoavaliação.

Sem dúvida, sua empresa terá aspectos que funcionam bem e outros que não. Isso é natural em qualquer operação de mineração.

Talvez seus equipamentos antigos estejam reduzindo sua capacidade de alcançar os objetivos do negócio. Ou talvez as novas regulamentações estejam forçando você a gastar dinheiro apenas para continuar operando! Se esses problemas não estiverem reduzindo seu desempenho, as dinâmicas da força de trabalho e os preços do mercado tornarão (no mínimo) mais desafiador equilibrar as contas.

Sejam quais forem as dificuldades que você está enfrentando, se continuar a fazer o que sempre fez, continuará a obter o que sempre obteve e nada jamais mudará.

Ninguém gosta de caminhar em círculos para sempre, mas avançar exige o desejo de explorar! Novas áreas, técnicas inovadoras e tecnologias de ponta oferecem oportunidades para o desenvolvimento e o aprimoramento.

Com a combinação do novo com o velho, é possível operar com mais segurança, eficiência e lucratividade em condições de mercado potencialmente difíceis.

Para verdadeiramente avançar na direção da modernidade, os equipamentos antigos precisam ser avaliados para identificar oportunidades de obter um melhor valor.

Afinal, o custo de manutenção, de peças sobressalentes e a ausência de conectividade e visibilidade mais amplas diminuirão muito seus lucros operacionais e dificultarão seu desenvolvimento.

À medida que percorre sua jornada, você provavelmente verá outros, de indústrias diferentes, seguindo caminhos semelhantes. Para muitos, o destino é o mesmo; maior eficiência operacional é uma realidade para aqueles preparados para aproveitar as inovações tecnológicas mais recentes.

Ativos inteligentes e conectados dão aos operadores acesso a informações em tempo real que permitem que eles tomem melhores decisões em seu caminho para um melhor desempenho operacional e empresarial. Frequentemente, a qualidade e a atualidade dessas informações ajudam a evitar as perturbações que causam tempos de parada não programada e que põem pessoas e máquinas em perigo.

Com frequência, esses avanços são classificados de forma diferente em cada setor.

Na mineração, começamos a falar sobre o conceito Connected Mine (Mina Conectada), onde todos os aspectos das operações da fábrica estão conectados e visíveis, desde as pessoas e processos até os dispositivos móveis e os equipamentos estacionários.

Neste cenário ideal, a pessoa correta tem as informações certas, na hora certa, levando a uma produção mais eficiente e a um maior valor do ativo.

A chave para chegar a esse destino e destravar esses benefícios está em superar os obstáculos criados por equipamentos antigos e ultrapassados.

Com um SDCD moderno, atualizar e substituir esses equipamentos obsoletos proporcionará melhores informações para a manutenção e a gestão. Essa arquitetura e mobilidade recentemente integradas o ajudarão a tirar o máximo das oportunidades futuras.

Como tudo na vida, o caminho para a modernização trata-se de dar um passo de cada vez.

A migração em etapas permite que os operadores mantenham as metas de produção e entrega, enquanto fazem aprimoramentos tangíveis e economicamente viáveis aos equipamentos e processos.

Para iniciar sua jornada na direção da Connected Mine e descobrir como as empresas estão alterando sua abordagem nas operações de mineração, visite nosso site de soluções para a mineração.

Jose A. Beas
Publicado 15 Janeiro 2017 Por Jose A. Beas, Mining Industry Manager Latin America, Rockwell Automation
  • Contato:

Blog

Queremos mantê-lo atualizado com o que está acontecendo na sua indústria para ajudá-lo a estar na frente no futuro. O Blog da Rockwell Automation é uma plataforma para os nossos colaboradores e blogueiros convidados para compartilhar tecnologias e temas relacionados com a indústria.