Acelere com o sistema de execução de manufatura

Acelere com o sistema de execução de manufatura

Não faz muito tempo, a cadeia de fornecimento automotiva era caracterizada por um grupo diversificado de fornecedores de componentes regionais.

Porém, ao longo da década passada, as montadoras agilizaram a migração para plataformas modulares globais, e exigiram o mesmo dos fornecedores.

Em resposta, os maiores fornecedores automotivos migraram para opções modulares abrangendo tudo, de montagens de carrocerias e sistemas de assentos completos até as transmissões.

E por meio de um número impressionante de fusões e aquisições, eles continuam expandindo o escopo e alinhando a dimensão geográfica com a base de clientes.

Essa nova cadeia de fornecimento alinhada permitiu que as montadoras gerassem mais eficiência em todas as operações, e reduzissem os gastos de capital de modo geral.

Obviamente, esse modelo de negócios também promete novos níveis de lucro para o fornecedor automotivo.

Porém, também pode expor uma necessidade de níveis mais altos de inteligência de produção no chão de fábrica para aumentar a flexibilidade e a eficiência da produção, além de ajudar a reduzir o risco.

Um sistema de execução de manufatura (MES) expansível, moderno, pode ajudar os fornecedores automotivos a alcançar o nível de reação necessário para superar esses desafios.

Como? A chave é um nível extraordinário de integração das informações que vão desde dispositivos inteligentes no chão de fábrica até sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP).

Os fornecedores podem coletar dados em todas as operações, contextualizá-los, analisá-los e, por fim, agir com base neles.

Vejamos mais de perto.

Flexibilidade e eficiência na fabricação

As fortunas dos fornecedores automotivos sempre se refletiram muito no setor. Mais uma vez, a equação era relativamente simples: Previsão positiva do setor = mais pedidos de componentes. A produção era ajustada de acordo.

Porém, à medida que assumem a responsabilidade pelo projeto e pela produção de partes maiores do veículo, os fornecedores precisam repensar as estratégias de produção e reagir ao mercado como as montadoras a que atendem.

Isso significa concentrar a inovação em exigências do setor como economia de combustível, e alinhar a produção a preferências do consumidor em constante alteração e exigências da cadeia de fornecimento just-in-time.

Implementando uma solução de sistema de execução de manufatura da Rockwell Software, os fornecedores podem aumentar a agilidade e a reação de várias formas.

Por exemplo, o aplicativo de gestão de pedidos da produção simplifica a coordenação de materiais e os parâmetros-chave de construção ao longo do processo de produção, e dá visibilidade em tempo real ao inventário para manter as linhas em movimento.

E quando um novo pedido é recebido o aplicativo pode obter imediatamente as informações sobre ele e compilar dados do sistema de negócios, e convertê-las em folhas de fabricação detalhadas para uma reação mais rápida no chão de fábrica.

Redução de risco

Com os recalls de veículos alcançando níveis recorde em 2015, melhorar a gestão de qualidade automotiva ganhou uma nova urgência. À medida que o setor se aproxima cada vez mais do fornecimento modular, as montadoras exigem que os fornecedores compartilhem mais responsabilidade pela garantia e pelos recalls.

Para melhorar a gestão de qualidade, o aplicativo à prova de erro pode transformar uma lista de materiais e procedimentos em instruções de trabalho aplicáveis. Caso ocorra um erro, manter as atividades em quarentena pode ajudar a evitar que o conjunto afetado entre na cadeia de fornecimento.

Caso um fornecedor precise responder a um recall ou a uma garantia, os recursos de genealogia e rastreamento podem oferecer uma rastreabilidade para frente e para trás a fim de identificar problemas de qualidade, bem como o local do produto em tempo real vinculado aos dados de produção críticos para ajudar a limitar o escopo de recalls.

A beleza do sistema é a expansibilidade

Lembre-se de que esses são apenas alguns exemplos de como uma solução de sistema de execução de manufatura da Rockwell Software pode ajudar fornecedores a atenderem às demandas de um ambiente de produção cada vez mais complexo.

A verdadeira beleza do sistema é a modularidade e a facilidade de uso. O sistema foi construído com base em uma infraestrutura comum que permite que os fornecedores automotivos implementem de maneira econômica os aplicativos de que precisam hoje. E estendam facilmente o sistema à medida que as necessidades evoluem.

Saiba mais sobre as soluções da Rockwell Automation para fornecedores automotivos.

Coautoria de Todd Montpas, gerente do produto de sistema de execução de manufatura AutoSuite da Rockwell Automation

Tom Mott
Publicado 9 Maio 2016 Por Tom Mott, Business Development Manager, Automotive Tier, Rockwell Automation
  • Contato:

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.