Entre no jogo da IIoT: Uma Empresa Conectada precisa de sistemas

A boa notícia é que as tecnologias que habilitam The Connected Enterprise estão evoluindo rapidamente, com lançamentos diários de novas soluções da Internet das coisas industrial (IIoT): dispositivos inteligentes, controladores inteligentes, sistemas industriais e aplicações.
A má notícia é que aparentemente isto pode tornar as decisões de capital-investimento mais desafiadoras do que nunca.
Embora possa ser caro utilizar sistemas em obsolescência e equipamentos antigos, propensos a falhas e suscetíveis a invasões à cibersegurança, muitos executivos se opõem a substituições e atualizações. Por exemplo, a maioria dos fabricantes não está pronta para aproveitar a IIoT:
- Somente 23% informa que a infraestrutura de rede é compatível com as comunicações máquina a máquina da IIoT.
- Somente 25% informa que a rede é compatível com as comunicações máquina a empresa.[i]
No entanto, à medida que os concorrentes de todos os setores adotam as tecnologias da IIoT (aumentando a produtividade, respondendo rapidamente à demanda do cliente, melhorando o desempenho da saúde, segurança e meio ambiente, estendendo a vida útil do equipamento, etc.), não seguir a tendência cria uma deficiência no desempenho que só aumenta ao longo do tempo. Para ficar dentro do jogo, precisará desenvolver um plano de investimento estratégico para criar a sua própria Empresa Conectada (Connected Enterprise):
- Realize uma análise do ciclo de vida dos equipamentos, dispositivos, sistemas e software.
- Priorize as necessidades de modernização da automação (requisitos críticos e maiores riscos) e objetivos (melhoras operacionais e inteligência da IIoT para suportar decisões comerciais informadas).
- Avalie as opções de migração que aproveitam e melhoram os equipamentos e dispositivos em obsolescência.
- Selecione as soluções personalizadas ou sistemas pré-configurados que atendem às necessidades, objetivos e orçamentos.
- Implemente e melhore.
A maioria das empresas descobre que o retorno do investimento das atualizações iniciais financiam rapidamente mais iniciativas e, eventualmente, fornecem uma convergência transparente de operações e informação, aumentando a eficiência e a produtividade em toda a empresa.
É essencial investir agora, porque muitos fabricantes já começaram a aproveitar o sucesso da IIoT. 72% dos fabricantes informam que o uso de tecnologias da IIoT nas operações aumentou a produtividade no último ano, e o 69% informa que o lucro aumentou. Aqueles com infraestruturas compatíveis com a IIoT aproveitam a maior produtividade e o aumento do lucro.
Você está pronto para entrar no mundo da IIoT?