Redução do tempo de produção com dispositivos inteligentes

Redução do tempo de produção com dispositivos inteligentes

Na indústria, há sempre uma crescente necessidade de encontrar formas de aumentar a produtividade sem aumentar o tempo de produção.

Uma maneira de conseguir isso é pelo uso de dispositivos “inteligentes” altamente flexíveis e adaptáveis em arquiteturas de sistemas de controle, dispositivos que podem executar rapidamente funções de controle simples localmente tomando decisões independentes de um processador central.

Imagine que você acabou de registrar a emoção de um fim de semana divertido com sua câmera digital. No passado, você tinha que:

  • Faça download dos arquivos de fotos para seu computador
  • Envie-os pela internet para o centro fotográfico na farmácia local
  • Aguarde algumas horas ou alguns dias para que o centro fotográfico as processe
  • Vá até a loja para pegá-las e volte para casa com suas fotos impressas

De uma forma geral, poderíamos dizer que se começássemos com nossos arquivos de imagem digital, poderíamos esperar vários dias para que nossas fotos fossem impressas.

Se examinarmos algumas das tecnologias atuais, temos agora impressoras “inteligentes” que nos permitem simplesmente conectar nossas câmeras diretamente a elas, ajustar algumas configurações e, em minutos, essas impressoras são capazes de processar nossos arquivos de imagem em fotos de alta qualidade.

Já não temos que suportar os atrasos envolvidos com o envio de arquivos através da Internet para serem processados, o tempo viagem gasto até o centro fotográfico ou, ainda pior, não poder pegar as fotos porque a loja está fechada.

Com a tecnologia DeviceLogix, podemos evitar alguns desses mesmos problemas que podem atrasar nossos processos industriais e reduzir nossa produtividade. Por exemplo, podemos reduzir o atraso no processamento devido a controladores centrais totalmente carregados ou evitar o encerramento de todo um processo devido a um controlador central que ficou off-line.

Se examinarmos uma aplicação industrial típica, como um pacote passando por um transportador, poderemos ter um scanner de código de barras que funciona como nosso dispositivo de entrada.

Os dados de entrada do scanner são enviados para o dispositivo (aqui, uma partida suave) que controla o motor do transportador. O dispositivo processará essa entrada e a transmitirá através da rede de comunicação para o controlador lógico programável central.

Depois que os dados são recebidos pelo CLP, ele executará a lógica. Neste momento, o CLP também verifica os dados de entrada e atualiza os dados de saída. Se o CLP estiver totalmente carregado, então a quantidade de tempo relacionada a ele pode aumentar significativamente.

A saída atualizada do CLP é então transmitida de volta do CLP para o dispositivo através da rede de comunicação, e o dispositivo então executa uma ação, como mover o transportador 3 metros.

Se esse “dispositivo” estiver habilitado para o DeviceLogix, então todo o processamento, da entrada até a saída, acontecerá localmente. O DeviceLogix é um mecanismo de lógica independente da plataforma que está incorporado em vários dispositivos da Allen-Bradley, como botoeiras, relés de sobrecarga, partidas de motor e inversores, transformando todos eles em dispositivos “inteligentes”.

Então o que significa ter controle local?

Esse mecanismo lógico incorporado processa entradas, controla saídas e gerencia informações de status localmente dentro de um dispositivo, eliminando a necessidade de passar por uma rede de comunicação e um controlador central. Por isso, o tempo de resposta de nosso sistema foi aprimorado em quase 90%. Esses tempos de atuação melhorados são particularmente úteis em aplicações onde o tempo de resposta é crucial.

Se você estiver procurando um melhor desempenho do sistema de controle para aplicações onde o tempo é crucial, pode-se conseguir isso com o uso de dispositivos inteligentes com tecnologia de componentes DeviceLogix™ .

Amanda Eason
Publicado 30 Maio 2016 Por Amanda Eason, Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
  • Contato:

Blog

Queremos mantê-lo atualizado com o que está acontecendo na sua indústria para ajudá-lo a estar na frente no futuro. O Blog da Rockwell Automation é uma plataforma para os nossos colaboradores e blogueiros convidados para compartilhar tecnologias e temas relacionados com a indústria.