Mudar a abordagem, um passo de cada vez: a modernização e a mineraçã

A modernização e a mineração de hoje

Durante um feriado recente no campo, pedi a um morador local orientações sobre um ponto de referência bem conhecido que planejávamos visitar naquele dia. A resposta dele foi: “Eu não partiria daqui”.

Mas é aqui que você está. Se você está buscando mudar a forma na qual faz as coisas na mineração, não tem outra opção senão iniciar com aquilo que faz atualmente.

Dessa forma, você pode ter aspectos do negócio ou da fábrica que funcionam bem e outras áreas que não funcionam tão bem. Talvez o envelhecimento dos equipamentos torne difícil alcançar os objetivos de negócios que você determinou.

Ou novas regulamentações signifiquem gastar dinheiro apenas para manter o ritmo, e não para avançar. Ou as mudanças na dinâmica da força de trabalho ou nos preços do mercado tornem mais desafiador equilibrar as contas.

Sejam quais forem as dificuldades, se você fizer o que sempre fez, obterá o que sempre obteve e nada mudará.

As empresas de mineração em todo o mundo estão explorando não apenas novos territórios e novas técnicas, mas novas tecnologias e modelos de negócios que permitem que elas operem com mais segurança, eficiência e lucratividade nas condições de mercado que enfrentam.

Para muitos operadores, isso significa fazer uma avaliação dos equipamentos antigos para identificar onde eles poderiam ser mais bem aproveitados.

Os custos de manutenção e de peças sobressalentes e a ausência de conectividade e visibilidade mais amplas diminuem os lucros operacionais e dificultam o progresso.

Em todas as indústrias, os avanços na tecnologia agora tornam possível aprimorar radicalmente a eficiência operacional. Ativos inteligentes e conectados dão aos operadores acesso a informações em tempo real que permitem que eles tomem melhores decisões que aprimoram o desempenho operacional e dos negócios.

Frequentemente, a qualidade e a atualidade dessas informações ajudam a evitar as perturbações que causam tempos de parada não programada e que põem pessoas e máquinas em perigo.

Esses avanços são classificados de forma diferente nos diferentes setores. Na mineração, começamos a falar sobre o conceito Connected Mine (Mina Conectada), onde todos os aspectos das operações da fábrica estão conectados e visíveis, desde as pessoas e processos até os dispositivos móveis, os ativos móveis e os equipamentos estacionários.

Neste cenário, a pessoa correta tem as informações certas, na hora certa, levando a uma produção mais eficiente e a um maior valor do ativo.

O segredo está em atualizar ou substituir os equipamentos antigos ultrapassados por um SDCD moderno que proporcione melhores informações para a manutenção e a gestão, juntamente com uma arquitetura e mobilidade integradas que aproveitem ao máximo as oportunidades existentes.

E como tudo na vida, é um caminho que pode ser seguido ao longo do tempo, começando com o primeiro passo. A migração em etapas permite que os operadores mantenham as metas de produção e entrega, enquanto fazem aprimoramentos tangíveis e economicamente viáveis aos equipamentos e processos.

Para saber mais sobre a Connected Mine e como ela está mudando a forma na qual as empresas abordam suas operações de mineração, visite nosso site de soluções para a mineração.

Jose A. Beas
Publicado 15 Fevereiro 2017 Por Jose A. Beas, Mining Industry Manager Latin America, Rockwell Automation
  • Contato:

Contato

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscreva-se na nossa newsletter

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.