Suporte para a campanha de petróleo e gás marítima na Europa

Modernizar sua planta de Petróleo e Gás

Muitos gestores na indústria de petróleo e gás enfrentam uma pressão muito específica quando o assunto é tirar o máximo do equipamento existente. Em muitos casos, as instalações estão envelhecendo, mas ainda poderiam ser muito mais eficientes e eficazes com o auxilio de abordagens mais modernas e métodos de controle.

É meu trabalho diário ajudar os gestores que enfrentam esses problemas a compreender o potencial do que têm; frequentemente, isso não é fácil de explicar, já que cada instalação é única. Muitos possuem equipamentos que foram planejados especificamente para suas aplicações ou estão velhos e não são mais suportados pelo fabricante original.

Você pode imaginar seus ativos atuais como um tipo de orquestra com a saída sendo a produção ao invés de música e os diversos instrumentos e seções da orquestra representados pelos diferentes equipamentos ou linhas.

Digamos que sua orquestra, quando montada pela primeira vez, estava excelente. Ela podia tocar as notas certas, da melhor forma, na velocidade correta e em perfeita harmonia.

Mas os tempos mudam, há novas partes na equipe e alguns músicos estão envelhecendo. Esses músicos mais velhos estão ficando mais lentos, não conseguem aprender novas peças ou tocar tão rápido quanto necessário para se apresentarem como antes.

Obter músicos substitutos algumas vezes envolve integrar os novos que não estão acostumados a tocar sua música. Porém com os novos músicos, você pode tocar mais rápido (ou ser mais adaptável), descansar menos entre apresentações e obter muito mais sucesso. No entanto, como pode fazer tudo isso funcionar e como pode manter o maior número possível dos músicos existentes?

Nosso trabalho é ser o maestro inspirador que tira o melhor de sua própria orquestra especial. Não procuramos aposentar os músicos, se podemos ensinar-lhes as novas peças. Contudo, se não há escolha, conhecemos os melhores músicos disponíveis!

Podemos reparar mais de 200.000 peças de automação industrial de mais de 7.000 fabricantes; consideramos substituir equipamentos como um último recurso: se os seus músicos ainda são capazes, encontraremos uma forma de trabalhar com eles.

Meu colega Jonathan Reed apresenta uma ótima visão sobre como adquirimos a capacidade de oferecer um escopo para o suporte de múltiplos fornecedores.

E agora, onde eu estava mesmo naquele concerto de Beethoven?

Tom Shannon
Publicado 1 Maio 2017 Por Tom Shannon, Head of EPC, Oil & Gas (EMEA), Rockwell Automation
  • Contato:

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.