Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus

Transforme problemas em oportunidades com soluções avançadas de fabricação automotiva

Comece a solucionar seus problemas tecnológicos no setor automotivo para criar operações mais competitivas, preparar-se para o lançamento de programas e acompanhar as demandas do mercado. Ajudamos você a ter mais flexibilidade, otimizar a produção, maximizar a confiabilidade dos equipamentos e desenvolver sua força de trabalho.

Atenda às novas demandas com a fabricação flexível

Lançamentos mais rápidos. Atualizações frequentes. Novas opções de veículo. Esses são apenas alguns motivos que explicam por que a flexibilidade de fabricação é um requisito para atender às necessidades atuais em evolução do mercado de veículos.

Se a flexibilidade não fizer parte das operações, poderão ocorrer problemas mais adiante. Contratempos podem tomar a forma de mudanças demoradas, mais retrabalho, tempo de inatividade mais longo e custos mais altos.

Ajudamos a desenvolver uma estratégia de fabricação flexível, certa para sua empresa, combinando todos os recursos necessários: conhecimento e experiência no setor, ofertas de serviço e parcerias. Ao trabalhar conosco, você poderá criar uma solução flexível de alto desempenho que:

  • Reduz o tempo de lançamento dos produtos
  • Acelera as mudanças
  • Aumenta a eficiência operacional
  • Permite a melhoria contínua com base em informações

Otimize a produção, obtenha o máximo de suas instalações

Se suas instalações não estiverem preparadas para flutuações na demanda, a capacidade de sua empresa poderá ser excedida. Isso resultará em custos mais altos de mão de obra e prazos não cumpridos. Caso os funcionários se apressem para atender ao cronograma, poderão ser criados riscos à segurança desnecessários, e a qualidade poderá ser comprometida.

A necessidade constante de produzir mais com menos é atendida pela produção inteligente. Otimize seus processos e solucione desafios tecnológicos com dados que já existem em seus sistemas.

Por exemplo, você pode realizar uma análise de ciclo de tempo das máquinas e criar um guia para redução da latência no sistema de controle. Lembre-se: mesmo pequenas alterações na latência podem proporcionar grandes melhorias na rentabilidade do sistema.

Também ajudamos você a implementar um projeto de melhoria contínua para gerar dados úteis e otimizar a produção.

Você pode não achar que a segurança proporciona maior produtividade. Mas ela pode. Ajudamos a implementar uma alternativa à trava/etiqueta que atenda aos requisitos de segurança e, ao mesmo tempo, agilize o acesso às máquinas, aumentando a eficiência operacional.

Ganhe vantagem competitiva com a confiabilidade dos equipamentos

Fazer mais com menos? Isso não é fácil se seus equipamentos forem antigos, seus funcionários estiverem se aposentando ou seus ativos forem gerenciados sem eficiência.

Solucione esses problemas de mão de obra e tecnologia com nossas equipes do setor, que podem conceber um plano completo de confiabilidade de gestão de ativos.

Sistema inteligente de manutenção, reparos e operações

Uma abordagem de manutenção, reparos e operações conectada e com base em dados pode agilizar as atividades de manutenção e depósito, reduzir os riscos à confiabilidade e criar estratégias de manutenção proativa. E você verá os benefícios em seus resultados. O sistema inteligente de manutenção, reparos e operações pode aumentar o tempo de atividade dos equipamentos em até 20% e reduzir os custos de manutenção em até 10%.

A abordagem certa

Aplicamos uma abordagem estratégica para maximizar a confiabilidade dos equipamentos, de modo que você possa:

  • Priorizar operações de alto impacto e, depois, dimensionar o plano para toda a empresa
  • Contar com nossos parceiros para apoiar uma prova de conceito para novas tecnologias e estratégias
  • Reduzir o inventário por meio de padronização, consolidação, otimização e racionalização de ativos

Prepare sua força de trabalho para operações mais complexas

Funcionários qualificados são difíceis de encontrar. O maior número de conexões e a maior complexidade em suas instalações automotivas significam que você precisará de um contingente maior deles. Ajudamos você a criar uma estratégia de força de trabalho abrangente para atender à demanda por qualificação.

Essa estratégia pode incluir:

Serviços de treinamento: Identificar e preencher as lacunas de qualificação e melhorar o desempenho do trabalho com programas de treinamento cruzado para ajudar os funcionários a entender todo o seu escopo de tecnologia – não apenas nossas soluções. E capacitar os funcionários de alto potencial a liderar treinamentos por meio de programas para “treinar o instrutor”.

Suporte remoto: Seus funcionários podem solucionar problemas técnicos rapidamente e melhorar a produtividade usando nosso suporte telefônico. Eles também podem obter respostas rápidas a assuntos técnicos com nosso bate-papo ao vivo, fóruns de usuário e artigos da knowledgebase.

Serviços de gestão de ativos: Gerencie e maximize os ativos na instalação com nossas soluções expansíveis de gestão de ativos. Elas ajudam você a aliviar a sobrecarga de trabalho da equipe, evitar o tempo de parada não programada e voltar à atividade rapidamente com impacto mínimo sobre a produção.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/automotive/pt/PT_det_challenges-auto row-6

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.