Fabricação automotiva inteligente

Sistemas de automação e controle para os setores de veículos e pneus

Seja o primeiro

As inovações em veículos e pneus não param. Esteja um passo à frente.

A área automotiva é fantástica, mas as constantes mudanças na tecnologia e as interrupções podem ser desafiadoras.

Não importa se sua empresa é uma montadora veterana, startup de veículos elétricos (VEs) ou fornecedora de pneus. O crescimento dos VEs, as novas tecnologias de bateria, a maior personalização e o futuro do compartilhamento dos veículos afetam todos – consumidores, fabricantes e inovadores.

Assim, não importa como você chama a nova era da fabricação automotiva. Produção inteligente. Mobilidade elétrica. Indústria Automotiva 4.0. O resultado final é: O início rápido e a redefinição das operações serão essenciais para permanecer relevante. Para ser o primeiro a colocar produtos no mercado, você precisa de um parceiro, um catalisador, para vencer.

A

Rockwell Automation fabrica as ferramentas de que você precisa não apenas para enfrentar as mudanças, mas também para controlá-las. Nossa singular dedicação à automação, combinada com nossa vasta experiência em fabricação automotiva, mostra que entendemos seu mundo e sabemos como aprimorá-lo. Oferecemos nosso entusiasmo para combinar a imaginação das pessoas e o potencial das máquinas para permitir instalações mais inteligentes, agora e no futuro.

Aumente a eficiência, crie flexibilidade e coloque produtos no mercado mais rápido com nossos:

  • Desenvolvimento de projetos de especificação global
  • Integração de TI e TO, sempre que necessário
  • Informações e análise em tempo real
  • Coordenação de fabricantes de máquina
  • Treinamento da força de trabalho
  • Suporte local e remoto

Teste de fim do ciclo de vida automatizado

Reduza custos, melhore a qualidade e diminua o tempo de parada não programada

Com o teste de fim do ciclo de vida completamente automatizado que combina as funcionalidades Internet das coisas industrial, Thin Client e Inteligência Artificial, você pode ajudar a entregar resultados mais consistentes e de forma mais rápida, com erro humano reduzido e maior otimização de custo.

Você tem acesso aos dados certos?

Ser flexível e ágil requer os dados certos na hora certa

Imagine seu escritório cheio com 500 milhões de DVDs. Esse seria o espaço necessário para armazenar os dois exabytes de novos dados que a fabricação cria a cada ano, segundo a McKinsey Global Insight. Encontrar insights pertinentes nessa confusão será uma grande vantagem competitiva para empresas que possam fazer isso com rapidez e eficiência.

Pergunte a si mesmo:

  • Podemos alcançar as metas de produção atuais?
  • As repetidas paradas não programadas prejudicam nossa produtividade?
  • Podemos identificar problemas de qualidade antes que prejudiquem a produção?

Essas perguntas são difíceis de responder? Se forem, esclareça as dúvidas com nosso Sistema de Execução de Manufatura (MES) FactoryTalk® AutoSuite™. O software integra seus sistemas de produção e negócios em toda a empresa. Não menos importante, a solução transforma todos os dados brutos em informações práticas, proporcionando melhor visibilidade e tomadas de decisão com base em dados.

Uma operação mais ágil e voltada à qualidade começa com o MES FactoryTalk AutoSuite. Com ele você poderá:

  • Fornecer insights de desempenho para determinar a eficiência e otimizar ativos
  • Aplicar instruções de trabalho para garantir que os usuários operem segundo as especificações
  • Sincronizar o fluxo de materiais com os veículos durante o progresso da montagem
  • Usar o conteúdo de uma biblioteca comum de aplicações de fabricação automotiva para agilizar novas implantações

Prepare-se para a revolução do Powertrain.

Atenda às demandas atuais e futuras com operações de powertrain modulares e dimensionáveis

Uma mudança drástica ocorre na produção de powertrains. As normas de consumo de combustível e emissões são um alvo móvel, criadas não apenas pela legislação, como também por motivos ecológicos.

Hoje, os fornecedores de powertrains tradicionais estão investindo cada vez mais em tecnologias VE. Entretanto, muitos descobrem que seus processos foram planejados para plataformas de veículo único e não podem se adaptar.

O futuro pertence a você, e operações de powertrain rápidas e flexíveis são possíveis com uma infraestrutura ágil com base em informações.

Por exemplo, nossas Soluções de Automação pré-fabricadas podem simplificar suas células de usinagem de powertrains e torná-las mais produtivas. E, ao combinar robôs FANUC e CNCs com nossos controladores de célula, você gastará menos tempo especificando conexões e analisando equipamentos para garantir a compatibilidade. O melhor é que a solução em pacote permite a coleta de dados de vários dispositivos em uma rede.

Procurando reduzir os tempos de equilíbrio da linha? Um sistema de montagem de powertrains flexível também ajuda nesse aspecto. Com o sistema, você poderá:

  • Atribuir rapidamente tarefas, peças e ferramental para as estações
  • Revisar facilmente o fluxo de trabalho de montagem sem reprogramação
  • Realizar testes de detecção de erros em toda a linha antes de iniciar a produção

Linha de produção de prensagem personalizada para sua empresa

Garanta o lucro com percursos de prensa menores e trocas mais frequentes

As tendências na personalização de veículos indicam grandes mudanças em como as montadoras consideram seus investimentos de capital. O tamanho dos lotes pode ainda não afetar sua operação, mas as atualizações aceleradas e as mudanças no portfólio de sedans para SUVs influenciam a todos nós.

Você precisa de sistemas de estampagem, conformação e fabricação flexíveis e inteligentes para atender a essas demandas e aproveitar todas as vantagens de agilidade e variabilidade das servo-prensas. Ajudamos você a chegar lá. E a aumentar a produtividade, melhorar a segurança e reduzir os custos totais.

Confira em tempo real: Nosso Sistema sistema Integrated Architecture combina movimento e controle sequencial em uma plataforma. O equipamento é capaz de aumentar a precisão do controle de tensão de sistemas de automação de prensas. E comunica-se com equipamentos auxiliares e sistemas em toda a instalação.

Segurança em primeiro lugar: Soluções e serviços de segurança industrial melhoram a segurança para operadores e prensas. Os benefícios são abrangentes. Essas soluções aprimoram a operação das máquinas, aumentam a eficiência e a produtividade e reduzem desperdícios.

Soluções de pronta-entrega: Atualize seus controles de prensagem para uma única plataforma de controle aberta por meio de nossos sistemas de automação de moldagem de metal. Essas soluções pré-fabricadas comprovadas incluem:

    Sistema de controle de prensa
  • PressGuard™
  • Sistema de controle de prensa
  • Compact PressMaster™
  • ClutchGuard™ para controle de embreagem/freio
  • FeederPro™ para aplicações de alimentação de prensa ou corte no comprimento
  • STFPro™ para sistemas de servoalimentação de transferência

A montagem é bonita, dentro e fora

Transforme projetos em produtos mais rápido com o controle de movimento inteligente

Mais opções para os consumidores significam um ambiente de fabricação mais complexo. E com elas há possibilidade de ineficiências e mais erros e custos.

Mas o comprometimento do desempenho não é inevitável. Obtenha a agilidade, a flexibilidade e a confiança necessárias para produzir diversos modelos e variações em uma instalação com nossas soluções de montagem automotiva. Podemos trabalhar juntos para otimizar cada etapa da montagem:

Área de armação: A segurança do trabalhador é uma preocupação? Custos de software utilitário? Nossa tecnologia pode ajudar. Ela também pode integrar dados e máquinas em equipamentos de terceiros.

Oficina de pintura: Nossas soluções podem ajudar você a controlar melhor seus parâmetros de processo, otimizar a cadeia de fornecimento, melhorar a consistência da qualidade e atender às normas.

Montagem final: Podemos trabalhar com você para resolver problemas com a gestão e o sequenciamento de peças, o controle de qualidade e o equilíbrio da carga de trabalho. Juntos, podemos superar as limitações do que é possível para criar uma operação mais flexível e ágil para atender aos requisitos dos clientes, agora e no futuro.

Saiba mais sobre a otimização da produção de pneus e borracha

Modernize o projeto, o desenvolvimento e a produção de pneus com a Indústria 4.0

O setor cada vez mais global dos pneus progride à medida que as tendências e a tecnologia evoluem mais rápido do que nunca. A proliferação das SKUs, pneus inteligentes, aros maiores, variações sem ar e expectativas de maior quilometragem são apenas alguns aspectos a considerar. Por isso muitos produtores de pneus buscam na produção inteligente mais eficiência na produção em meio a todas essas mudanças.

Nossos sistemas de automação e controle de fabricação de pneus ajudam a desenvolver soluções mais inteligentes e flexibilidade dimensionável. Facilitamos o melhor aproveitamento de cada etapa da produção de pneus, do processamento e mistura da matéria-prima até o acabamento final e inspeção.

Nossa abordagem conectada de espectro total facilita a integração e a padronização entre as fábricas e por todo o ciclo de vida da produção.

Fabricação de pneus, onde a borracha encontra a estrada

Você pode criar máquinas produtivas, seguras, flexíveis e fáceis de usar para a produção de pneus com nosso sistema Integrated Architecture. Esse sistema de alto desempenho com segurança integrada ajuda você a:

  • Sincronizar partes da máquina como o bobinador e o desbobinador
  • Controlar a tensão e as bordas
  • Otimizar a precisão de corte no comprimento, independente da velocidade da máquina
  • Ajustar-se com facilidade a mudanças de processo, como as dimensões do pneu

Vulcanização de pneus e preparação para rodagem

Nosso sistema Integrated Architecture aumenta a utilização e a produtividade dos equipamentos nesse processo essencial de muito investimento. Conte com acesso imediato a detalhes do processo, como tendências, alarmes, dados de receitas e consumo de energia, para tomar mais decisões fundamentadas em dados. É possível identificar a causa dos problemas de qualidade ou as interrupções na produção para otimizar os processos de vulcanização.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/pt/PT_ind_automotive row-10

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.