A Rockwell Automation convida-o/a a participar no seminário sobre as últimas tendências em fabrico. Discutiremos como os dispositivos inteligentes conectados entre si permitem construir um ecossistema produtivo com novas possibilidades de visibilidade e otimização de processos, oferecendo tambem informações em tempo real para uma melhor tomada de decisão.
A implementação da Empresa Conectada (The Connected Enterprise) permite a convergência de redes de informação com redes de operação, conectando com segurança pessoas, processos e tecnologias. Com a plataforma FactoryTalk InnovationSuite, um poderoso ambiente IIOT é incorporado para o desenvolvimento de painéis de informação dinâmicos, inteligência artificial e soluções de realidade aumentada.

14:30h: Recepção de Participantes
15:00h: Breve introdução à Rockwell Automation
16:30h: Coffee-Break
18:30h: Coffee-Break
20:30h: Jantar servido no hotel