Guias de projeto de redes industriais

Arquiteturas comprovadas com orientação de projeto e implementação

A Rockwell Automation e a Cisco colaboraram para desenvolver arquiteturas Converged Plantwide Ethernet (CPwE). Essas arquiteturas de referência focadas no setor oferecem aos usuários a base para implantar as tecnologias mais recentes com sucesso. Os guias de projeto e implementação incluem arquiteturas de referência focadas, testadas, validadas e documentadas em toda a fábrica. Compostos pela expertise da Rockwell Automation e da Cisco, os documentos fornecem uma base para ajudar a reduzir o risco e implantar com sucesso as tecnologias mais recentes otimizadas para engenheiros de TO e de TI.

Filtrar e refinar

Implantando uma arquitetura de Ethernet estática

5 Março 2018

Melhores práticas e considerações de implementação para ajudar a projetar e implantar com êxito uma arquitetura de rede holística e resiliente em toda a fábrica.

Passe dados com segurança através da zona industrial desmilitarizada

15 Maio 2017

Diretrizes para auxiliar no projeto e na implantação bem-sucedida de uma zona industrial desmilitarizada dentro de arquiteturas do sistema de controle e automação industrial (IACS)

Implante firewalls em uma arquitetura de CPwE

31 Dezembro 2016

Saiba mais sobre casos de uso para projeto, implantação e gerenciamento de firewalls industriais em uma infraestrutura de rede IACS em toda a fábrica.

VPN site-to-site para uma arquitetura Ethernet

28 Março 2016

Descreve conceitos, requisitos, tecnologia e considerações de projeto para conectar os ativos do sistema de controle e automação industrial (IACS) remoto a uma arquitetura de rede em toda a fábrica.

Migrando redes IACS em obsolescência

19 Janeiro 2016

Descreve requisitos e soluções para aplicações específicas de migração de uma arquitetura de rede do sistema de controle e automação industrial (IACS) para Ethernet e IP padrão.

Implantando serviços de identidade

28 Junho 2015

Diretrizes para proteção de ativos IACS por meio da implantação de uma abordagem de segurança de defesa aprofundada gerenciável centralmente que enfrente as ameaças à segurança interna.

Implantando um Network Address Translation (NAT)

29 Maio 2015

Diretrizes para implantação da tecnologia Network Address Translation (NAT) habilitando a reutilização de endereços IP enquanto permite que essas aplicações IACS se integrem na arquitetura maior.

Implantando a tecnologia de rede local sem fio 802.11

30 Setembro 2014

O guia de projeto e implementação CPwE-WLAN baseia-se na arquitetura CPwE existente ao apresentar recursos de rede local sem fio 802.11 com ênfase na conectividade de equipamentos.

Implantando o protocolo Ethernet estático

30 Junho 2014

Este guia explora a implantação do protocolo Ethernet estático nas arquiteturas de referência CPwE ao mostrar funções de convergência.

Projeto de Ethernet convergida em toda a fábrica (CPwE)

30 Setembro 2011

Guia de implementação e projeto de Ethernet convergida em toda a fábrica (CPwE)