Você precisa analisar seus dados de forma rápida para aprimorar as operações. Mas quanto mais longe você estiver dos dados quando tomar decisões, menos valiosos eles serão. Nosso hardware de computação permite que você acesse os dados em suas máquinas.
Os dados estão em dispositivos inteligentes, máquinas e chãos de fábrica. Quanto mais próximo você estiver dos dados ao tomar decisões, mais valiosos os dados se tornam. Agora você pode ter mais eficiência ao longo do processo de produção em tempo real, e é por isso que integramos a funcionalidade computacional em diversos dispositivos. Essa funcionalidade permite que você aproveite melhor suas máquinas e equipamentos, na máquina, onde as decisões podem ser tomadas.
Assista ao vídeo para descobrir mais sobre a computação expansível.
A Edge Computing elimina a ligação ou a conexão sem fio entre a máquina e o ativo de computação no servidor ou computador. Como? Ao combinar o hardware de computação e controle em uma plataforma. Veja como isso pode ajudar a criar máquinas mais inteligentes, seguras e capazes.
Os dados estão em dispositivos inteligentes, máquinas e chãos de fábrica. Quanto mais próximo você estiver dos dados ao tomar decisões, mais valiosos os dados se tornam. Agora você pode ter mais eficiência ao longo do processo de produção em tempo real, e é por isso que integramos a funcionalidade computacional em diversos dispositivos. Essa funcionalidade permite que você aproveite melhor suas máquinas e equipamentos, na máquina, onde as decisões podem ser tomadas.
Nossas tecnologias de computação escalável permitem ver seus dados bem de perto, seja qual for o seu requisito de produção, desde construir uma nova máquina de alto desempenho até o aprimoramento da sua capacidade e produtividade. O portfólio inclui: