Os sistemas de controle integrado facilitam a produção inteligente da sua solução de automação industrial. Com nosso sistema Integrated Architecture®, é possível implantar um sistema de controle industrial individualmente no nível da máquina ou da linha para satisfazer necessidades específicas. Ele pode ser expandido em várias linhas ou fábricas para alcançar objetivos de negócios empresariais. Transformamos o sistema Integrated Architecture em uma arquitetura de alto desempenho. Ele ajuda a convergir controle e informações para fornecer à The Connected Enterprise tecnologia mais inteligente, maior produtividade e um ambiente mais seguro.
Ao integrar sistemas de controle industrial na infraestrutura de uma fábrica, você aumenta a eficiência e a produtividade das operações. Se substituir vários sistemas de controle dispersos por uma estrutura universal, você terá eficiência em instalação, operação e manutenção. Nossa plataforma de controle Logix fornece expansibilidade e desempenho para satisfazer suas necessidades.
Nossa ferramenta Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® combina aplicativos de projeto e engenharia em uma infraestrutura. Com fluxos do trabalho avançados e recursos de biblioteca, você poderá reagir melhor às alterações no mercado ou na sua empresa. Aumente a produtividade da automação, reduza os custos durante o ciclo de vida de um projeto e diminua o custo total de propriedade com o Studio 5000.
Nossas soluções de visualização, relatórios e análises monitoram os KPIs que incluem estatísticas de eficiência, qualidade e gestão de energia. Essas estatísticas são disponibilizadas em painéis fáceis de ler, em toda a empresa. As informações contextuais com base em função podem ser usadas para ajudar a aprimorar sistemas e processos.
EtherNet/IP™ é uma sólida plataforma de comunicação que permite aos fabricantes de máquina e usuários finais unir sua infraestrutura de rede com eficiência. Com a EtherNet/IP, todos os recursos de rede (como movimento, sincronização de tempo, IHM, controle inteligente de motor, instrumentação de processo e segurança) estão disponíveis em uma infraestrutura de rede comum.
Nosso portfólio Integrated Architecture inclui as famílias de controle, visualização, movimento e rede. Além disso, o ambiente de projeto do Studio 5000 é a infraestrutura básica de informação e controle integrados.
Melhore seus processos em todos os níveis de produção, do projeto e instalação até a operação e manutenção.