Produtividade

A automação e as informações integradas são o futuro da produtividade

A convergência TI/TO ajuda as empresas a medir e administrar a produtividade de novas maneiras. Os dados disponíveis da IoT na produção, por exemplo, aprimoram a tomada de decisões e o desempenho das máquinas. A automação e as informações integradas permitem mais inovações que ampliam a produtividade, incluindo equipamentos que se reconhecem e robôs colaborativos.

Qual é sua estratégia de modernização?

Incorpore novas tecnologias e transforme a produtividade em uma meta de longo prazo

Uma estratégia de modernização vai além de atualizações de equipamentos ou convergência TI/TO. Ela desenvolve um roteiro que abrange todos os aspectos de sua operação. Ela também prepara para os inevitáveis avanços da tecnologia e a evolução dos negócios.

Considere algumas formas como as empresas abordam a modernização para aumentar a produtividade:

  • As montadoras de automóveis utilizam sistemas de dados automatizados para ampliar a Eficiência Geral do Equipamento (OEE) e a produtividade em 50%
  • As empresas de alimentos e bebidas usam a abordagem de infraestrutura como serviço para reduzir o tempo de localização de falhas em 90%
  • As empresas de petróleo e gás usam a análise preditiva em tempo real para identificar falhas em potencial e minimizar o tempo de parada não programada
  • As empresas farmacêuticas aprimoram consistência de processos para ajudar a aumentar a produção em 65%

Nós também modernizamos nossas operações de produção como parte da nossa própria jornada rumo à Connected Enterprise, e integramos automação e informações em um sistema conectado. Nós usamos os mais recentes softwares de MES e EMI para enviar informações de centenas de aplicações para um local central. Nossa produtividade aumentou desde a implantação do novo sistema.

Estudos de caso

A convergência TI/TO em ação

O que acontece quando as organizações superam a lacuna entre o chão de fábrica e os sistemas da empresa? Elas compreendem melhor os negócios, reduzem o tempo de parada não programada e alcançam níveis de produtividade que antes eram impossíveis. Empresas inovadoras já demonstram que isso é possível. Veja como.

Sistemas de automação integrada

Conecte o chão de fábrica com tecnologias expansíveis e duradouras

A convergência TI/TO supera a lacuna não apenas entre o chão de fábrica e os sistemas de negócios, mas também entre dispositivos individuais. Por esse motivo, sistemas de controle e automação são construídos com dispositivos perfeitamente integrados em vez de um conjunto de produtos individuais.

As tecnologias projetadas para ajudar a construir sistemas de automação industrial integrados e eficientes incluem:

  • Sistemas de controle integrados combinam informações em tempo real e diversas áreas de controle em um única arquitetura para aumentar a produtividade
  • Dispositivos de controle inteligente de motor fornecem acesso às informações que podem impulsionar decisões melhores e aumentar o desempenho do sistema
  • Dispositivos inteligentes fornecem os dados brutos para uma Connected Enterprise para ajudar a otimizar as operações

Uma arquitetura de rede única e segura

A rede certa para uma Connected Enterprise produtiva

Um fluxo de informações perfeito só pode acontecer com uma arquitetura de rede segura e confiável. As organizações que implantam uma única arquitetura de rede em Ethernet e IP padrão levam os dados corretos até o trabalhador, local e hora corretos. Essa abordagem pode impulsionar a produtividade no chão de fábrica e em toda a empresa.

Para planejar a convergência TI/TO, é importante entender as complexidades envolvidas. Em colaboração com nossos parceiros de aliança estratégica, podemos ajudar você a navegar por esse processo. Com a Cisco, podemos ajudar a convergir e simplificar a sua arquitetura de rede, aproximar lacunas culturais e técnicas e treinar trabalhadores. Com a Panduit, oferecemos orientação e soluções pré-configuradas capazes de ajudar a reduzir o risco, aumentar o desempenho operacional e a confiabilidade, e simplificar as implementações de rede.

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.