Aprendizagem de máquina

Torne os dados mais úteis

Os recursos de aprendizagem de máquina permitem aos computadores aprender sem uma programação explícita. Você pode aprender tudo sobre o seu processo e ver o que está acontecendo neste exato momento. Você também pode prever quais alterações são feitas com entradas diferentes e associar o comportamento do processo a grupos. E pode orientar os processos para obter os resultados ideais, usando modelos dinâmicos.

Use a aprendizagem de máquina para solucionar desafios de negócios

Com dados de fabricação em todos os lugares, por que você não consegue solucionar muitos dos seus desafios de negócios?

  • Os dados são incoerentes e estão distribuídos de forma desigual
  • Os relacionamentos têm atrasos
  • As medições são demoradas e causam variações ao interagirem
  • As funções são não lineares e, geralmente, complexas

Os cientistas de dados gastam aproximadamente 60% do tempo limpando e preparando dados para a aprendizagem de máquina. É um processo que consome tempo, especialmente na produção, onde o software de histórico é usado com frequência para coletar dados, mas não os registra bem. O problema não é a falta de dados, é a falta de conectividade.

A aprendizagem de máquina em suas mãos

O nosso software FactoryTalk® Analytics™ pode tornar seus dados mais úteis sem tomar muito tempo dos cientistas de dados; ele pode:

  • Supervisionar as operações e alertar suas equipes sobre situações anormais
  • Observar a qualidade do produto e especificar causas de problemas sem aguardar resultados de laboratório
  • Notificar problemas com equipamentos antes do tempo de parada não programa ou de uma falha catastrófica
  • Aproveitar todos os seus dados para aumentar a capacidade, reduzir o consumo de energia e melhorar a qualidade

Este software permite que você aprenda mais com seus dados ao utilizar ferramentas interativas para prepará-los, analisá-los e convertê-los em funções de streaming. Aproveite padrões abertos para aprendizagem de máquina ou desenvolva seus próprios padrões. Conecte-se aos dados em várias camadas na arquitetura, solucione casos de uso que fornecem mais retorno e crie usando uma plataforma comum.

Quando você decidir onde aplicar a aprendizagem de máquina, pense sobre onde estão os dados, qual é o foco da sua análise, onde a ação é acionada e sobre como devagar pode significar muito tarde. Para obter o valor máximo, escolha o nível mais baixo onde os dados que você precisa estão prontamente disponíveis.

Inteligência da empresa para a empresa

Com o software de análise de produção avançado, você pode coletar dados de vários sistemas e locais. Você pode organizá-los de forma que façam mais sentido para todas as pessoas que utilizam as informações, com base na função, responsabilidades e local.

Todos podem usar uma plataforma única de apoio às decisões para:

  • Tomar decisões de negócios melhores e mais rápidas
  • Aprimorar as melhores práticas e a conformidade com a regulamentação
  • Monitorar e solucionar problemas de ativos remotos
  • Reconhecer e remediar riscos de segurança potenciais
  • Aprimorar a qualidade e minimizar o desperdício
  • Maximizar a utilização de recursos

Análise e informação

Existem vários programas aplicativos que utilizam dados úteis direcionados para os seus negócios

  • Aprendizagem de máquina — Kit de ferramentas de ML geral para desenvolver e implementar aplicativos personalizados
  • Otimização dinâmica — Orienta as operações para estabilizar picos de desempenho
  • Otimização-alvo — Orienta as metas para maximizar o desempenho
  • Manutenção preventiva — Identifica problemas com equipamentos no início, alerta e programa a manutenção
  • Detecção de anomalias — Detecção inicial e alarme de operações anormais
  • Principais indicadores de desempenho preditivos — Previsão de desempenho e qualidade no início e identificação das principais influências
  • Validação de sensor — Detecta desvios em medições e reconstituições importantes
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/analytics/pt/BR_det_mfg-machine-learning row-5

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.