Histórias de Sucesso

View Our Latest Case Studies

Nós ouvimos os desafios dos nossos clientes e trabalhamos duro para resolvê-los. Veja histórias reais / estudos de caso de aplicações de clientes e conheça exemplos de como ajudamos nossos clientes a economizar dinheiro, aumentar a produtividade, melhorar a segurança e reduzir o tempo de parada.

Filtrar e refinar

Transportes inovadores reduzem custos

18 Dezembro 2019

Sistema de transporte inovador do MagneMotion reduz custos e melhora a flexibilidade no sistema de montagem automática de dispositivos médicos.

Planta-piloto garante alta disponibilidade

12 Setembro 2019

Plataforma de software FactoryTalk permite que fabricante de máquinas Dynamic Air Brasil ganhe tempo e competitividade, para si e para seus clientes

Fabricante de máquinas confia na Rockwell

23 Julho 2019

A Hirata contou com a Rockwell para ajudar a criar a primeira linha de produção em massa de baterias de veículos elétricos para atender à demanda do setor.

Tata Motors migra para um novo sistema de execução

19 Julho 2019

Montadora indiana padroniza a ampla comunicação da empresa com o software FactoryTalk ProductionCentre

Transportador inteligente. Possibilidades ilimitadas.

17 Julho 2019

Com base na tecnologia de transporte independente, o novo sistema da KUKA resolve os desafios do buffer de montagem e apresenta flexibilidade extraordinária.

Fabricante de medicamentos melhora conformidade com MES

20 Março 2019

O PharmaSuite MES ajuda a produzir antibióticos da lista de escassez de medicamentos da FDA de maneira mais eficiente e econômica.

Produtor vê oportunidade na obsolescência

19 Março 2019

Produtor biofarmacêutico atualiza os sistemas de controle de skid perto do fim da vida útil e melhora a disponibilidade e a visibilidade das operações no processo.

Sleeman Breweries aumenta a capacidade em 50%

3 Dezembro 2018

A Sleeman Breweries precisava aumentar a capacidade de produção para atender à crescente demanda dos consumidores. Um sistema de automação de processo ampliou a capacidade de produção dela em 50%.

Arkansas Electric Cooperative Corporation

30 Agosto 2016

A AECC se beneficia da monitoração sustentável de emissões, da redução de custos operacionais e da maior precisão por meio do software CEM da Rockwell Automation.

Acompanhe nossa jornada até The Connected Enterprise

25 Agosto 2016

Saiba como a Rockwell Automation implementou a abordagem da The Connected Enterprise para a fabricação em sua própria organização.

Monitoração contínua de emissões avançada

1 Julho 2016

A Rockwell Automation mantém uma posição de liderança na monitoração obrigatória de emissões com experiência, conhecimento e soluções baseadas em valor sem precedentes.

Sistema de automação de processo simplifica a produção

17 Junho 2016

Novo sistema da Rockwell Automation ajuda 14 áreas distintas de uma mineradora a operarem em um sistema de controle unificado.

Cardinal Ethanol, LLC

1 Junho 2016

Uma solução de otimização da Rockwell Automation em toda a fábrica ajuda a Cardinal Ethanol a alcançar benefícios de sustentabilidade e ganhos de margem significativos.

Fonterra implementa uma fábrica completamente integrada

15 Março 2016

Empresa multinacional de laticínios líder no setor implanta com sucesso, mundialmente, uma solução de padrões internos em infraestrutura de controle em conformidade com a Connected Enterprise, de um único fornecedor.

A Fonterra revisou o sistema de padronização

1 Março 2016

Controle aprimorado em composições de produtos de leite em pó com uma solução Pavilion8®. Empresa global de laticínios se atualiza para criar uma operação mais ágil.

Gigante do petróleo melhora a cibersegurança e reduz os custos

20 Janeiro 2016

Uma grande empresa de petróleo e gás precisou de uma solução tecnológica para centralizar a coleta de informações e monitorar seus ativos de controle em um dos vales rurais da Califórnia.

Controle de automação para aplicações de motor e transmissão

1 Novembro 2015

Rockwell Automation e FANUC: CNC, robô e integração de perímetro de controle de acesso

Petroamazonas atualiza IHM e reduz tempo de parada não programada

1 Outubro 2015

A Petroamazonas atualizou duas instalações com o sistema de automação de processos PlantPAx, reduzindo imediatamente o tempo de parada não programada. Virtualização reduziu gastos de capital em 70%.

A Mallinckrodt Pharmaceuticals atualiza o sistema

17 Julho 2015

A Mallinckrodt Pharmaceuticals atualizou seus CLPs em obsolescência por um sistema de automação de processos PlantPAx para habilitar o controle e a informação multidisciplinares em toda a fábrica.

Inteligência da produção auxilia farmacêutica

28 Maio 2015

Uma injeção de inteligência de produção no processo farmacêutico reduz as perdas e melhora os relatórios

Transferências de hidrocarbonetos na nuvem

28 Maio 2015

Skid da Trigg Technologies bombeia informações nas transferências de hidrocarbonetos e conecta operações remotas à empresa por meio da nuvem.

Solução de controle ambiental transformada

16 Fevereiro 2015

A Kennedy Automation implementa uma arquitetura de controle contemporânea em indústria farmacêutica para criar uma solução de controle que está recebendo muitos elogios dos clientes.

A AkzoNobel reduz os custos mensais de energia

1 Outubro 2014

Provedor líder de revestimento aproveita os recursos de relatórios fáceis do FactoryTalk® VantagePoint® juntamente com a coleta de dados avançada e o hardware de mesclagem.

A ASI otimiza a coleta de dados

1 Agosto 2014

A ASI otimiza a coleta de dados e os relatórios do processo de produção de dispositivos médicos em parceria com a Automated Control Concepts para ganhar inteligência de produção por meio da Rockwell Automation.

Fabricante de bebidas expande capacidade

1 Agosto 2014

Fabricante global de bebidas amplia sua capacidade e melhora a consistência. A migração em lote em obsolescência inclui o sistema de automação de processos PlantPAx.

Inteligência da produção auxilia confeitaria

3 Março 2014

A Country Maid obtém inteligência de produção para atender à demanda por bolos trançados e cria parceria com a Interstates Control Systems para melhorar a eficiência com a solução de processo da Rockwell Automation

Empresa de ciências biológicas desenvolve instalação de células-tronco

1 Fevereiro 2014

Empresa líder em instalações farmacêuticas aproveita os recursos de controle, integração e expansibilidade dos controladores Logix para criar uma solução de controle de última geração

Soluções para indústria naval

1 Janeiro 2014

Saiba mais sobre nosso sistema de monitoração preditiva de emissões - SeaPEM.

RAPID Line Integration

1 Novembro 2013

Solução de controle de linha configurável que possibilita uma integração mais fácil de linhas de produção discretas e usa análises de produção para ajudar a monitorar as principais métricas de qualidade

Depósito de peças de companhia aérea reduz tempo de parada não programada

1 Agosto 2013

Depósito de peças de companhia aérea reduz tempo de parada não programada e melhora a precisão do inventário para 99% por meio da parceria com a Rockwell Automation.

Empresa de mineração global reduz riscos dispendiosos da instalação

1 Agosto 2013

Empresa global de mineração economiza US$ 1,1 milhão anualmente em tempo de parada não programada reduzido com suporte personalizado e global.

A King's Hawaiian adota a padronização em uma rede comum

1 Junho 2013

Rede comum e Integrated Architecture facilitam a integração e compartilhamento de dados entre todas as máquinas.

Produção com monitoração remota da Pohokura

1 Maio 2013

A Pohokura estabelece o padrão para operação remota e sustentabilidade. Estação de produção implementou um novo sistema de controle de automação integrado para alcançar zero de presença operacional normal.

Atualizações da fábrica expõem a lacuna de conhecimento da força de trabalho

1 Janeiro 2013

Atualizações em uma linha de processamento de queijo ajudam a minimizar o tempo de parada não programada e a melhorar as operações.

Soluções para indústria química

1 Outubro 2012

Obtenha benefícios de maior rendimento mais rápido, custos de ciclo de vida mais baixos e vida útil com maior valor comercial.

Fabricante de dispositivos médicos elimina o uso de papel

2 Julho 2012

A estratégia de inteligência de produção une várias fontes de dados para fornecer relatórios de operações regulatórias e em tempo real para um fabricante de dispositivos médicos.

Aplicação de equilíbrio do evaporador/secador de laticínios

1 Julho 2012

Secadores e evaporadores são as unidades de maior consumo de energia usadas na indústria de laticínios. A operação ideal é essencial para reduzir custos e ajudar a atender às especificações de qualidade do produto final.

Barragem de Box Canyon otimiza geração de energia hidroelétrica

1 Abril 2012

A Box Canyon otimiza a usina hidrelétrica e protege ambientes sensíveis nos arredores.

Integração do desempenho de máquina e linha

1 Abril 2012

Os sistemas de automação e controle habilitados com informações monitoram o desempenho da máquina e da linha para fornecer dados em tempo real a fim de garantir qualidade consistente e melhorar o desempenho da produção.

Vulcan Materials Company

1 Abril 2012

A aplicação de controle de moagem de cimento da Rockwell Automation auxilia o produtor de cimento líder a obter ganhos significativos por meio de controle automatizado.

Aplicação da solução SoftSensor da Rockwell Software

28 Março 2012

Prever e melhorar a qualidade dos produtos durante a produção.

Aplicação de controle de modelagem preditiva do secador de laticínios

1 Março 2012

Ao fornecer um controle mais rigoroso do secador para otimização e desempenho, esta aplicação de controle de laticínios aumenta a produtividade, reduz o uso de energia e diminui a ocorrência de produtos rejeitados.

BP Marl

1 Março 2012

Saiba como a BP Marl aumentou a produção de estireno ao mesmo tempo em que reduziu o consumo de energia elétrica.

Empresa Lockheed Martin Aeronautics

1 Março 2012

Caldeiras da casa de máquinas de empresas aeronáuticas atualizadas com queimadores de NOx ultrabaixos são monitoradas com êxito pelo software CEM da Rockwell Software.

Estudo de caso de clientes com oferta de produto superior

1 Março 2012

Para aumentar a produção e melhorar a qualidade do produto, a SABIC implantou a solução de polímero da Rockwell Software da Rockwell Automation.

Western Wisconsin Energy LLC

1 Março 2012

A solução de otimização em toda a fábrica da Rockwell Software é colocada à prova na produção de etanol na Western Wisconsin Energy.

TOTAL E&P supera problema de obsolescência

1 Julho 2011

Uma grande operadora de petróleo e gás melhora e atualiza suas operações graças à solução tolerante a falhas.

A Murray Goulburn otimiza o processo de secagem

1 Maio 2011

A maior processadora de leite da Austrália melhora a eficiência operacional e aumenta a rentabilidade.

Companhia de gás natural dos EUA reduz custos e emissões

1 Janeiro 2011

Produtor de gás consegue uma redução de 90% nas emissões de óxidos de nitrogênio por meio do software CEM, do queimador de NOX ultrabaixos e das tecnologias do reator catalítico seletivo.