Histórias de Sucesso

View Our Latest Case Studies

Nós ouvimos os desafios dos nossos clientes e trabalhamos duro para resolvê-los. Veja histórias reais / estudos de caso de aplicações de clientes e conheça exemplos de como ajudamos nossos clientes a economizar dinheiro, aumentar a produtividade, melhorar a segurança e reduzir o tempo de parada.

Filtrar e refinar

Arkansas Electric Cooperative Corporation

30 Agosto 2016

A AECC se beneficia da monitoração sustentável de emissões, da redução de custos operacionais e da maior precisão por meio do software CEM da Rockwell Automation.

Monitoração contínua de emissões avançada

1 Julho 2016

A Rockwell Automation mantém uma posição de liderança na monitoração obrigatória de emissões com experiência, conhecimento e soluções baseadas em valor sem precedentes.

Cardinal Ethanol, LLC

1 Junho 2016

Uma solução de otimização da Rockwell Automation em toda a fábrica ajuda a Cardinal Ethanol a alcançar benefícios de sustentabilidade e ganhos de margem significativos.

A Fonterra revisou o sistema de padronização

1 Março 2016

Controle aprimorado em composições de produtos de leite em pó com uma solução Pavilion8®. Empresa global de laticínios se atualiza para criar uma operação mais ágil.

Inteligência da produção auxilia confeitaria

3 Março 2014

A Country Maid obtém inteligência de produção para atender à demanda por bolos trançados e cria parceria com a Interstates Control Systems para melhorar a eficiência com a solução de processo da Rockwell Automation

Soluções para indústria naval

1 Janeiro 2014

Saiba mais sobre nosso sistema de monitoração preditiva de emissões - SeaPEM.

Soluções para indústria química

1 Outubro 2012

Obtenha benefícios de maior rendimento mais rápido, custos de ciclo de vida mais baixos e vida útil com maior valor comercial.

Vulcan Materials Company

1 Abril 2012

A aplicação de controle de moagem de cimento da Rockwell Automation auxilia o produtor de cimento líder a obter ganhos significativos por meio de controle automatizado.

Aplicação da solução SoftSensor da Rockwell Software

28 Março 2012

Prever e melhorar a qualidade dos produtos durante a produção.

BP Marl

1 Março 2012

Saiba como a BP Marl aumentou a produção de estireno ao mesmo tempo em que reduziu o consumo de energia elétrica.

Empresa Lockheed Martin Aeronautics

1 Março 2012

Caldeiras da casa de máquinas de empresas aeronáuticas atualizadas com queimadores de NOx ultrabaixos são monitoradas com êxito pelo software CEM da Rockwell Software.

Estudo de caso de clientes com oferta de produto superior

1 Março 2012

Para aumentar a produção e melhorar a qualidade do produto, a SABIC implantou a solução de polímero da Rockwell Software da Rockwell Automation.

Western Wisconsin Energy LLC

1 Março 2012

A solução de otimização em toda a fábrica da Rockwell Software é colocada à prova na produção de etanol na Western Wisconsin Energy.

Companhia de gás natural dos EUA reduz custos e emissões

1 Janeiro 2011

Produtor de gás consegue uma redução de 90% nas emissões de óxidos de nitrogênio por meio do software CEM, do queimador de NOX ultrabaixos e das tecnologias do reator catalítico seletivo.