Uma visão transparente sobre o tratamento de água

Uma visão transparente sobre o tratamento de água

Desafio

  • Dificuldade para armazenar, analisar e informar dados de produção do sistema de tratamento de água

Soluções

Resultados

  • Maior visibilidade no processo de produção para relatórios e análises, em tempo real e históricos
  • Coleta e armazenamento de dados pré-validados assegurando a presença somente de informações precisas nos relatórios
  • Portal baseado na Web para relatórios de dados ajuda a manter uma versão única da verdade
  • Acesso imediato a métricas de produção de todo o sistema, permitindo que uma equipe maior seja capaz de reagir a erros ou falhas, como vazamentos na tubulação, antes de gerar um problema maior
  • Menor tempo para relatório de conformidade, reduzindo de três ou quatro dias para minutos, com economia de US$ 23.000 por ano

Histórico
Em 2008, o Ministério da Saúde da Nova Zelândia publicou padrões de segurança revisados para a segurança da água potável.Para manter a conformidade com eles, as instalações de tratamento de água precisam rastrear, gravar e fornecer relatórios mensais sobre a produção da água e níveis de entrada e descarte.Ao mesmo tempo, os fornecedores de água precisam de relatórios de utilização sempre atuais para verificar se os clientes municipais são capazes de fazer orçamentos e previsões das necessidades de água da cidade de forma correta.

Como um dos maiores distribuidores de água na Nova Zelândia, o Greater Wellington Regional Council (GWRC) conhece muito bem essas especificações.O GWRC é responsável pelo fornecimento de água potável a mais de 10% da população da Nova Zelândia.Retirando água de lagos, rios, poços e aquíferos, o GWRC é o principal fornecedor de tratamento de água das cidades de Lower Hutt, Porirua, Upper Hutt e Wellington.

Para cumprir com as mudanças na regulamentação, o GWRC precisava de uma solução de geração de relatórios que pudesse oferecer relatórios precisos e sempre atuais criados a partir de dados recuperados automaticamente da infraestrutura do sistema de controle e tratamento de água existente.Como resultado, o GWRC não só era capaz de cumprir os requisitos governamentais de geração de relatórios, como também de usar dados de produção em tempo real para aprimorar a distribuição do tratamento de água e informar melhor às partes interessadas internas e externas sobre a produção e o uso de água.

Desafio
O GWRC utiliza o mais avançado sistema de tratamento de água da Nova Zelândia, com um sistema de controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) que opera quatro usinas de tratamento de água totalmente automatizadas, 15 estações de bombeamento e mais de 180 quilômetros (110 milhas) de tubulação.Esse sistema fornece água de alta qualidade para a parte sul da Ilha Norte.

No entanto, a coleta de dados de processo de diversas fontes revelou-se um desafio, especialmente por que os dados precisavam ser armazenados em um arquivo de série de tempo confiável para análise e geração de relatórios.Lily Wang, analista de dados da GWRC, explica que era demorado extrair e organizar manualmente dados de diferentes fontes dentro do sistema de tratamento de água para gerar os relatórios de conformidade governamental necessários.Eles precisavam de um sistema de geração de relatórios mais rápido, mais preciso e automatizado, capaz de gerar relatórios predeterminados automaticamente e compartilhá-los com grupos autorizados.Além disso, esse sistema deveria validar os dados e reter dez anos de dados.

Soluções
“Depois de comparar várias opções, a Rockwell Automation nos ofereceu os recursos mais avançados e impressionantes, atendendo, ou até mesmo ultrapassando, todas as nossas especificações de coleta de dados e geração de relatórios”, disse Wang.

O GWRC implementou os programas FactoryTalk® Historian Site Edition (SE) e FactoryTalk VantagePoint Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) em seus servidores.O Historian forneceu conectividade pronta para os controladores do sistema de automação de instalações do GWRC, com a capacidade de coletar tags de modo automático, diretamente de diferentes controladores, através de nós de interface.Em seguida, as tags são armazenadas no servidor FactoryTalk Historian pelo período de retenção obrigatória de dez anos.Depois de armazenadas, essas informações podem ser recuperadas para comparações de tendências e outras finalidades de análise e geração de relatórios.

Ao usar o software FactoryTalk VantagePoint EMI, o sistema de gestão de dados do GWRC consegue agendar e produzir 11 relatórios gerados automaticamente para oferecer informações sobre consumo de água, descarga, entrada, qualidade da água e níveis de reservatório em relatórios diários e semanais, além dos volumes de armazenamento do lago e da vazão total.

Analistas como Wang, operadores e engenheiros de produção/manutenção de água, gerentes de negócios, pessoal do marketing e membros do comitê do GWRC encarregados da gestão de abastecimento de água e da estratégia regional têm acesso a esses dados de qualquer local.O login seguro através de um navegador da Web leva todas as partes interessadas a um portal único, onde podem acessar tabelas e painéis predeterminados.

Os operadores das instalações podem visualizar os dados de consumo em tempo real para validar a conformidade dos níveis de utilização com o esperado.Se houver picos de demanda, mais água pode ser fornecida de outras instalações.Os gerentes de negócios podem comparar o uso acumulado do ano com o do ano anterior, para garantir que as previsões de cobrança com base no uso anterior sejam precisas ou para atualizar as receitas previstas.

“O alto nível de integração e conectividade multicompatível da suíte de software FactoryTalk com componentes de software e hardware existentes em nosso sistema de negócios e nas instalações permitiu extrair dados confiáveis da mais ampla variedade de fontes”, disse Wang.“Combinado com o poder de processamento do software FactoryTalk VantagePoint e de seus painéis, tendências, gráficos X-Y e relatórios do Microsoft Excel acessíveis, conseguimos transformar todos esses dados ricos em informações que as pessoas realmente podem usar para uma grande diversidade de objetivos.”

Resultados
O GWRC precisava de uma solução de gestão de dados confiável e eficaz.Trabalhando com a Rockwell Automation, eles desenvolveram uma estratégia de inteligência de produção que capacita as partes interessadas com as informações que elas precisam para ajudar a tomar decisões informadas.

Os dados, agora, estão disponíveis mais rapidamente e são mais precisos.“Agora, relatórios que demoravam pelo menos uma semana para serem criados e validados, podem ser produzidos em alguns minutos, até mesmo em segundos”, afirma Wang.Esse nível de visão detalhada permite que os gerentes de operações e líderes de negócios incorporem métricas de produção em planos de negócios e forneçam feedback aos técnicos do sistema com base em dados concretos, para que estes possam resolver problemas ou melhorar as operações mais rápido.

Como analista de dados, Wang verifica dados de consumo e produção de água todos os dias.“Com dados em tempo real disponíveis imediatamente, isso é tão fácil quanto consultar o saldo no banco.”No verão de 2012, durante uma validação diária, mais água foi recolhida do que fornecida para o sistema de água potável, indicando um vazamento.Wang entrou em contato imediatamente com os engenheiros de manutenção responsáveis pela instalação correspondente e os encaminhou à tubulação para localizar e consertar o vazamento.O problema foi descoberto e resolvido antes que o vazamento fosse perceptível aos engenheiros de produção ou se tornasse um problema maior.E Wang ainda acrescentou, que “nosso sistema de dados passou a ser tão confiável, que o tornamos público.”

Agora o GWRC oferece um mapa ao vivo* da taxa atual de abastecimento de água, atualizado a cada 15 minutos.E como isso permite aos moradores ver quanto a cidade usa de água, por mês, trimestre e ano, o GWRC espera que um público mais informado sobre o uso e a produção da água economize mais água, especialmente em tempos de pico na demanda.

O GWRC implantou essa mesma solução expansível para rastrear o uso de energia e produtos químicos em todo o sistema.“Temos um controle rígido de nosso uso de energia e produtos químicos”, explica Wang “e podemos otimizar o sistema de controle para obter as melhores informações para nossos gerentes de negócios, para que eles obtenham o máximo do nosso orçamento.”

*http://www.gw.govt.nz/live-water-supply

Contato

Oferecemos conhecimento e serviço excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e suportar seu investimento em automação.