Hamilton City Council alcança conformidade com atualização do sistema

O Hamilton City Council atende a demandas de compatibilidade

Desafio

  • Atualização do sistema SCADA para aprimorar o armazenamento seguro, a análise e os relatórios de dados operacionais do Hamilton City Council

Soluções

Resultados

  • Transição/migração suave para arquitetura FactoryTalk – Produtos incluindo FactoryTalk View SE, FactoryTalk Historian, FactoryTalk Vantage Point, FactoryTalk Asset Centre e FactoryTalk ViewPoint, instalados com sucesso
  • Melhora da capacidade de cumprir com regulamentações de água de forma mais eficiente – Aumento da visibilidade no processo de produção para análises e relatórios, em tempo real e históricos Coleta e armazenamento de dados pré-validados assegurando a presença de informação precisa nos relatórios Portal baseado na Web para relatórios ajuda a manter uma versão única dos dados
  • Maior acessibilidade a dados confiáveis – Acesso a 10 anos de dados históricos, atendendo a requisitos de conformidade Capaz de fornecer uma ampla gama de relatórios, independentemente da frequência – diária, semanal ou mensal
  • Flexibilidade adicional para o pessoal que opera o sistema atualizado – O pessoal pode gerenciar externamente o sistema por tablets ou smartphones

O rio Waikato, o maior em extensão da Nova Zelândia, provê todo o fornecimento de água para a cidade de Hamilton. A água é tratada, distribuída e gerenciada pelo Hamilton City Council para garantir que a água chegue até os consumidores sem organismos nocivos e que atenda aos padrões de qualidade.

O sistema de reciclagem de água de Hamilton consiste em uma estação de tratamento de água que fornece água potável para oito diferentes reservatórios localizados ao redor da cidade, e mais de 620 milhas (1.000 km) de tubulações. A rede (tubulação) reticulada fornece água direto às torneiras dos consumidores. A cada segundo de cada dia, o Hamilton City Council produz uma média de 2.385 copos de água potável da mais alta qualidade para 51.000 residências e instalações industriais.

O conselho também é responsável pela operação da Pukete Wastewater Treatment Plant (WWTP), a única instalação de tratamento de efluentes de Hamilton. Essa estação atende à região que teve, nas últimas décadas, um crescimento que levou a uma população de mais de 150.000 habitantes. Assim como a cidade, a estação de Pukete está em contínuo desenvolvimento, buscando aprimorar o desempenho operacional e manter a conformidade com o ambiente regulatório governamental em evolução.

Aproveitando o pacote integrado de produção e desempenho FactoryTalk® da Rockwell Automation, o Hamilton City Council atualizou o sistema de controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) na estação, aprimorando a capacidade dos principais envolvidos na tomada de decisões, aumentando a eficiência do desempenho e mantendo a conformidade com a regulamentação.

Cumprimento de requisitos de conformidade e produtividade

Água potável segura, disponível a todos, é um requisito fundamental para a saúde pública. Em 2008, o Ministério da Saúde da Nova Zelândia publicou padrões de segurança revisados para a segurança da água potável.

Para manter a conformidade com eles, as instalações de tratamento de água são responsáveis por rastrear, guardar e fornecer relatórios mensais sobre a produção da água e níveis de entrada e fornecimento.

E esses padrões exigem que as Estações de Tratamento de Água mantenham os dados operacionais por 10 anos. Há mais de uma década, a Rockwell Automation forneceu ao conselho o pacote de software para seu sistema anterior de controle e aquisição de dados (SCADA). Mas com o tempo o sistema RSView® 32 tornou-se obsoleto e ineficiente para manter a conformidade com os requisitos regulatórios atuais estabelecidos pelo governo da Nova Zelândia.

Com seu sistema SCADA anterior, o conselho geralmente tinha dados registrados manualmente antes de transferi-los para planilhas Microsoft® Excel® para relatório. Eles precisavam de um sistema de geração de relatórios automatizado e mais preciso, capaz de gerar relatórios predeterminados automaticamente e compartilhá-los com grupos autorizados.

“Nosso sistema anterior estava defasado e precisávamos de uma atualização para simplificar o processo em conformidade com as atuais regulações sobre água na Nova Zelândia. Não apenas isso, mas também identificamos o potencial para aumentar a eficiência operacional na estação, implementando um sistema integrado com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir o tempo de parada”, diz Gary Pitcaithly, gerente de automação e elétrica do Hamilton City Council.

Um objetivo-chave da atualização era fornecer um sistema com a capacidade de reter 10 anos de dados de forma estável e confiável. Ao mesmo tempo, o sistema tinha que prover eficiência operacional comparável à do sistema operacional anterior, e também manter um ambiente protegido acessível apenas ao pessoal autorizado.

Para aprimorar este processo, o Hamilton City Council procurou a Rockwell Automation para fornecer as últimas versões do pacote de software FactoryTalk como um elemento integral de atualização do seu sistema. De acordo com Prasad Nory, gerente industrial – Pacífico Sul da Rockwell Automation, “FactoryTalk Historian e FactoryTalk Vantage Point estão rapidamente se tornando padrões no setor de água e esgoto – especialmente com a necessidade de manter conformidade com os padrões em evolução de água potável. Além disso o FactoryTalk Historian ME tem sido utilizado por alguns órgãos públicos em suas estações de bombeamento para armazenamento local de dados, para atender a falhas de comunicação e manter a conformidade.”

“Fazendo a atualização para o pacote FactoryTalk, os benefícios-chave identificados pelo conselho incluem: função sofisticada de relatórios para conformidade com regulações governamentais, confiabilidade e estabilidade de sistema aprimoradas e redução de risco quando terceiros estão no local para fazer modificações ou futuras expansões.”

O pacote de software FactoryTalk fornece uma troca de informações em tempo real entre as organizações, um elemento crítico que permite decisões de negócio mais informadas, melhor reação, maior produtividade, custos reduzidos e fácil conformidade com regulamentações.

Implementado internamente pela Pitcaithly, a atualização do sistema WWTP do Hamilton City Council demorou mais de seis meses para incluir as aplicações Factory View (SE), FactoryTalk Historian, FactoryTalk VantagePoint, FactoryTalk AssetCentre e FactoryTalk ViewPoint. A equipe de Suporte ao Cliente e Manutenção da Rockwell Automation forneceu o suporte para o conselho durante a atualização, especialmente na migração do Historian Classic para o FactoryTalk Historian.

A capacidade de armazenar e relatar dados a longo prazo exigida para conformidade com padrões sobre água é provida pelo FactoryTalk Historian e FactoryTalk VantagePoint. Os dados são armazenados no servidor do Historian pelo período de retenção obrigatória de dez anos e são facilmente acessados para análise e relatório. O FactoryTalk VantagePoint é utilizado pela fábrica para programar e produzir automaticamente relatórios que fornecem informações sobre o consumo, descarte e entrada periódicos de água, qualidade da água e níveis dos reservatórios.

O FactoryTalk AssetCentre fornece um controle de terceiros, gestão de mudança e capacidade de armazenamento aprimorados. Ainda mais importante, a estação está agora melhor posicionada para manter conformidade com as regulamentações de água da Nova Zelândia, incluindo o armazenamento de registros por 10 anos.

Fornecimento de água potável e ambiente limpo

Os benefícios da nova solução Integrated Architecture® irão ajudar a estação no fornecimento de água potável e de um ambiente limpo aos residentes de Hamilton por muitos anos. De acordo com Pitcaithly, dados históricos e relatórios estão agora disponíveis de forma mais rápida e precisa, após a implementação do pacote FactoryTalk, da forma como o conselho havia previsto antes da atualização.

“A atualização proveu maior facilidade de uso do nosso sistema na WWTP. O novo Historian é superior na forma como armazena dos dados e torna a geração de informações para relatórios vitais uma tarefa muito mais eficiente”, explica Pitcaithly. “O software Vantage Point permite-nos criar relatórios à vontade, independente do seu uso, conformidade com padrões de água ou outras necessidades. Estes relatórios podem então ser publicados na Web e ficam disponíveis para qualquer pessoa autorizada a visualizá-los.”

Outro resultado chave da atualização foi a flexibilidade acrescentada para o pessoal que opera o sistema na WWTP. “O pacote de software FactoryTalk permitiu que nossa equipe seja mais flexível no uso do seu tempo, uma vez que agora somos capazes de editar ou atualizar relatórios à medida que executamos o trabalho.

Nós agora simplesmente armazenamos nossos dados diretamente no Historian e os dados vão diretamente do PAC (controlador) para uma interface humana. Os dados são incorporados em planilhas para que possamos analisar, independente da periodicidade – diária, semanal ou mensal -, para sabermos se tivemos uma falha na turvação ou se os níveis de cloro estão anormais”, disse Pitcaithly.

A flexibilidade se estende à capacidade de os usuários do sistema acessarem remotamente o software a partir de tablets ou smartphones. “A equipe tem tablets e smartphones que podem acessar o FactoryTalk View praticamente de qualquer lugar do mundo. Se estiverem fora do escritório ou de plantão, o sistema pode ser facilmente acessado e mudanças-chave podem ser feitas”, concluiu Pitcaithly.

Com o pacote de software FactoryTalk fornecendo um novo potencial operacional para a estação, o conselho planeja concluir a atualização e aprimorar seu sistema ainda mais nos próximos anos utilizando estes recursos.

Os resultados mencionados acima são específicos do uso de produtos e serviços da Rockwell Automation Automation pelo Hamilton City Council, em conjunto com outros produtos. Os resultados específicos podem variar de um cliente para outro.

Contato

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscreva-se na nossa newsletter

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.