A Yuhan-Kimberly migra a tecelagem para um SDCD moderno

A Yuhan-Kimberly atualiza fábrica de têxteis na Coreia do Sul

Desafio

  • Migrar um sistema digital de controle distribuído (SDCD) em obsolescência para atender às crescentes demandas no setor de limpeza e higiene pessoal

Soluções

Resultados

  • Conversão bem-sucedida – Permitir a conversão estável e bem-sucedida de um SDCD em obsolescência da Honeywell PlantScape para o sistema de automação de processo PlantPAx da Rockwell Automation com capacidade de incorporar a segurança de máquina na solução usando uma única plataforma de controle
  • Tempo de desenvolvimento reduzido – Tempo de implementação reduzido para dois meses, pois geralmente demorava quatro meses, utilizando a Biblioteca de Objetos de Processo do PlantPAx, sem necessidade de desenvolvimento separado para programas Logic e faceplates de IHM
  • Custo reduzido – Custo reduzido de peças sobressalentes e treinamento ao implantar o PlantPAx e a segurança de máquina em uma única plataforma para um sistema robusto, completo e confiável

O sistema de automação de processo PlantPAx® incorpora segurança de máquina em uma rede EtherNet/IP para atender as necessidades no setor de limpeza e higiene pessoal

Histórico

A Yuhan-Kimberly foi fundada em 1970 como uma joint-venture entre a Yuhan-YangHang e a empresa americana Kimberly-Clark. A Yuhan-Kimberly foi a primeira empresa a lançar diversos produtos de higiene pessoal que agora são parte importante da vida cotidiana da Coreia.

Com os anos, a Yuhan-Kimberly esforçou-se para fornecer às pessoas de todas as idades produtos que contribuíam para uma vida mais higiênica e ativa, ajudando na saúde e no bem-estar dos consumidores coreanos.

Desafio

A fábrica da Yuhan-Kimberly em Kimcheon é a principal fábrica de papel para higiene pessoal da Ásia, produzindo suprimentos domésticos como lenços, papel higiênico e toalhas de papel.

Com um rápido crescimento na demanda de toalhas de papel para banheiros, não era mais eficiente ou eficaz importar matéria-prima dos EUA para processar e embalar na instalação de Kimcheon.

A Yuhan-Kimberly precisava produzir a matéria-prima domesticamente e decidiu empreender um projeto para levar a máquina de toalhas da fábrica nos EUA para Kimcheon.

Isso iria exigir um grande upgrade. Nesse processo de produção, a Yuhan-Kimberly estava operando o PlantScape da Honeywell, um sistema digital de controle distribuído (SDCD) em obsolescência. Era um desafio encontrar peças de reposição, e era quase impossível obter as funções atualizadas necessárias para aumentar a eficiência desejada na Yuhan-Kimberly, incluindo opções adicionais de segurança de máquina e um sistema multidisciplinar com uma solução de processo moderna e um controle de segurança.

Para complicar a situação, para poder atender às metas de produção, a migração para um novo sistema precisaria ser concluída rapidamente, sem tempo de parada.

Solução

A Yuhan-Kimberly começou a trabalhar no sentido de substituir os sistemas de controle em obsolescência na instalação e modernizar a arquitetura para aumentar a produtividade e a segurança.

A empresa desejava um sistema integrado com recursos de receita e linha de produção completa, resolvendo questões de qualidade e consistência que eram problemáticas no SDCD em obsolescência. Devido à complexidade do sistema antigo, era importante que a nova instalação fosse fácil e simples de usar.

A Yuhan-Kimberly recebeu ofertas da Rockwell Automation e de outros fornecedores de automação para converter o sistema, que incluía controlador, interface homem-máquina (IHM) e segurança de máquina. Também analisou os aplicativos usados no PlantScape e avaliou como esses aplicativos poderiam ser projetados, migrados, instalados e comissionados em uma plataforma da Rockwell Automation.

O PlantPAx é baseado no sistemaIntegrated Architecture da Rockwell Automation, proporcionando um processo unificado e uma solução discreta. Para a Yuhan-Kimberly, a plataforma de automação de processo incorpora tecnologia de controle, software de IHM para visualização em cada aplicação; dispositivos de segurança de máquina para operadores e aplicativos de interface de comunicação para interligar os sistemas à EtherNet/IP.

O novo sistema de controle de processo baseia-se no controlador ControlLogix® da Allen-Bradley® (PAC). Diferente dos controladores tradicionais, os PACs ControlLogix fornecem ferramentas de desenvolvimento de controle avançado multidisciplinar, um protocolo de rede e uma arquitetura orientada para serviço, tornando-o uma plataforma de controle expansível totalmente integrada que pode ser usada em toda a fábrica da Yuhan-Kimberly.

A vantagem principal disso é uma solução de hardware e software única e confiável, que inclui um SDCD moderno baseado em Integrated Architecture, PlantPAx e controle de segurança de máquina por uma única rede industrial. EtherNet/IP.

Para acelerar o processo de migração, manter a consistência e reduzir o tempo de instalação, o cliente contou com a Biblioteca de Objetos de Processo do PlantPAx. Essa biblioteca é de uso simples e prático, permite que os operadores minimizem o tempo de implantação e teste do sistema. Consequentemente, essa solução aprimorou a eficiência da produção, acelerou o processo de partida e melhorou o tempo de resposta para o mercado.

A experiência de domínio da equipe de consultores técnicos de processo global (GPTC) da Rockwell Automation forneceu treinamento para a Chumdan FA, engenheiros integradores de solução de processo (SI) da Rockwell Automation e também aos operadores da Yuhan-Kimberly, ajudando-os a familiarizar-se com o novo sistema e a saber sobre como aproveitar os recursos. Essa equipe conduziu a Yuhan-Kimberly nesse caminho de migração de tecnologia, bem definido e estratégico.

Resultados

A Biblioteca de Objetos de Processo do PlantPAx da Rockwell Automation reduziu dois meses do tempo de implementação, e o PlantPAx foi instalado antes do tempo previsto. Os operadores se beneficiaram com procedimentos de operação mais fáceis.

Por exemplo, em vez de verificar os programas Logic um por um, uma exigência do sistema em obsolescência, os operadores podem verificar e alterar a condição operacional da máquina e exibir seguramente o status de intertravamento via faceplate.

Depois de concluída a migração tranquila na plataforma única, o custo das peças sobressalentes e do treinamento foram reduzidos drasticamente. Além disso, o PlantPAx reduziu o custo total de propriedade (TCO), enquanto atende às necessidades do cliente de maior segurança de máquina.

A solução foi possível porque a Integrated Architecture da Rockwell Automation habilitou o SDCD PlantPAx e a segurança da GuardLogix em uma rede EtherNet/IP.

Os resultados mencionados acima são específicos para uso de produtos e serviços da Rockwell Automation pela Yuhan-Kimberly, em conjunto com outros produtos. Os resultados específicos podem variar de um cliente para outro.

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.