Soluções em ação: Newfoil Machines Limited

Solução de OEM: Newfoil Machines Limited

Fundada em 1982, a Newfoil Machines Limited tornou-se líder mundial no campo de máquinas de conversão e impressão de rótulos de papel laminado a quente e já realizou mais de 1.500 instalações em 90 países em todo o mundo.Os principais clientes incluem várias impressoras de etiquetas no mundo, particularmente aquelas que atendem indústrias de vinhos, bebidas destiladas e produtos eletrônicos.

Desde o lançamento de sua primeira máquina na exposição de etiquetas de 1982, em Birmingham, Reino Unido, a variedade de máquinas e opções da Newfoil vem se desenvolvendo e expandindo, e hoje é considerada padrão industrial em acabamento e conversão de alta qualidade.De fato, a Newfoil Machines foi a primeira empresa a produzir etiquetas autoadesivas com holograma, lançadas na exposição Drupa em 1986.

A evolução tecnológica culminou na família de prensas Servo da empresa, que implementam o desenvolvimento mais recente de tecnologia servo para oferecer movimento integrado e sistema de controle de segurança, que reúne vários elementos de controle e dinâmicos da máquina em um único pacote.Usando um painel de controle touchscreen como IHM, o operador pode configurar e otimizar os parâmetros de etiqueta em um período de tempo mínimo e armazenar os dados para reutilização.

Todas as máquina da Newfoil são projetadas e construídas na fábrica de 2.000 m2 da empresa, no Reino Unido, uma instalação moderna equipada com os mais modernos sistemas de projeto CAD, máquinas-ferramenta com CNC e equipamentos de produção.A produção interna conta com 95% do conteúdo de engenharia das máquinas e o sistema de servo-controle avançado é fornecido pela Rockwell Automation, uma tecnologia de controle de movimento líder no setor.Ter o controle total do processo de produção permite que a Newfoil Machines desfrute de uma reputação incomparável de confiabilidade e qualidade.

A linha servo compreende sete tipos de máquinas, com larguras de tira de 175 a 330 mm. Cada modelo implementa o controle de servoalimentação eletrônica e é capaz de realizar até 18.000 ciclos por hora, além de rebobinar a etiqueta acabada e remover da matriz.Na operação, as máquinas recebem o material em branco ou pré-impresso nos roletes na alimentação e depois, por meio de sete etapas (novo registro, estampagem a quente, gravação em relevo, laminação, corte, descobrimento e rebobinamento), entregam o material acabado, etiquetas autoadesivas, dobradas e gravadas na saída.

No coração da máquina está um conjunto de controle Allen-Bradley® da Rockwell Automation operando em uma rede EtherNet/IP.O principal controle é entregue por meio de um controlador CompactLogix™ da Allen-Bradley, que controla sistemas de indexação de quatro ou seis eixos controlados por servo-drives Kinetix® 5500 da Allen-Bradley.Os inversores de velocidade variável PowerFlex da Allen-Bradley completam o elemento de movimento, enquanto uma IHM PanelView™ Plus da Allen-Bradley fornece a interface do operador.

De acordo com Derrick Evans, Diretor Gerente e Proprietário da Newfoil Machines:“Nossas máquinas foram projetadas para produzir etiquetas de alto valor para produtos premium, portanto, precisamos ter uma solução de automação que atenda nossa alta demanda de exatidão e níveis de qualidade.A Rockwell Automation também pode nos oferecer um suporte completo em todo período de projeto e desenvolvimento essencial com soluções práticas para problemas incomuns.

“Como resultado da solução integrada da Allen-Bradley”, continua, “nós reduzimos o tempo de projeto, nossos esforços de programação e tornamos mais fácil a localização de falhas.Também estamos vendo um aumento de flexibilidade, o que ajudará na evolução do projeto de máquina com mínimo esforço de engenharia.

“Nossos clientes estão percebendo a manutenção e localização de falhas mais fáceis”, conclui ele, “enquanto também desfrutam de um pessoal melhor treinado e mais segurança de máquina.De fato a incorporação de produtos da Rockwell Automation resultou em uma produtividade muito melhor e um retorno do investimento que aumentou em 80%.”

Os resultados mencionados acima são específicos do uso de produtos e serviços da Rockwell Automation por esse cliente, em conjunto com outros produtos.Os resultados específicos podem variar de um cliente para outro.

Allen-Bradley, CompactLogix e PanelView são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.