Uma decisão inteligente que os OEMs podem tomar já

Uma decisão inteligente que os OEMs podem tomar já

 Vivemos uma época empolgante na fabricação de pneus. Novos avanços na tecnologia de sensores e na Internet das Coisas (IoT) rapidamente expandiram as capacidades de “pneus inteligentes.” E a demanda global por pneus novos – e especialmente sobressalentes – deve permanecer estável ou aumentar nos próximos anos.

Ao mesmo tempo, os fabricantes de pneus devem aumentar rapidamente a capacidade de produção, encurtar os ciclos de entrega em geral, conter os custos – e manejar uma gama cada vez maior de tipos de pneus.

Para atender a essas necessidades, os fabricantes de pneus estão adotando a fabricação inteligente e iniciativas como Industry 4.0 – e exigindo máquinas com capacidade de informação que tornam possível uma Empresa Conectada.

Para os OEMs que servem a indústria, o clima de negócios atual representa uma oportunidade de crescimento sem precedentes, assim como desafios significativos. Em poucas palavras, os OEMs de pneus devem, mais rápido que nunca, obter máquinas mais inteligentes, eficientes e menores.

Tecnologias de controle e informações simultâneas podem pavimentar o caminho para equipamentos mais inteligentes que se conectam facilmente à infraestrutura de uma empresa de pneus para obter um nível extraordinário de dados operacionais.

Por exemplo, esses sensores inteligentes habilitados para IO-Link fornecem um fluxo contínuo de informações da linha de produção para monitorar o estado das máquinas e melhorar a produtividade. E a expansão das capacidades analíticas – disponível com FactoryTalk® Analytics e outras ferramentas de software – estão tornando as máquinas inteligentes ainda mais inteligentes.

A escolha de uma arquitetura de controle On-Machine para aplicar e integrar essas novas tecnologias é uma das formas mais eficientes de perceber os benefícios.

Em qualquer fábrica de pneus, o espaço no chão e em armários é muito valioso. Mesmo assim, para proteger os componentes das condições adversas, os OEMs tipicamente utilizam sistemas de controle volumosos baseados em armários. Os componentes de controle são montados ou em armários centralizados ou em caixas de passagem distribuídas a uma certa distância das máquinas.

Esses sistemas não somente consomem uma quantidade significativa de espaço – eles também apresentam uma fiação complexa que consome tempo para ser instalada e dificulta a solução de problemas.

Uma abordagem On-Machine move os controles industriais e o hardware para mais perto da aplicação ou para a própria máquina. O resultado? Dimensões reduzidas da máquina e uma arquitetura de sistema simplificada que minimiza a fiação e acelera a instalação e a manutenção.

O design On-Machine está se tornando a abordagem preferencial para OEMs que servem uma ampla gama de indústrias. E, graças a novos controles endurecidos industrialmente, o design On-Machine é agora uma alternativa viável para equipamentos instalados também em impiedosas fábricas de pneus.

Veja o controlador robusto e com grau de proteção IP67 da Allen-Bradley® Armor™ GuardLogix® e o interruptor de Ethernet industrial ArmorStratix™ 5700 da Rockwell Automation. Para ajudar os OEMs a modernizar ainda mais a instalação e manutenção das máquinas, esses componentes incluem recursos de economia de tempo – como sistemas de conexão rápida pré-configurados.

Em toda a área de produção de pneus – desde as linhas de extrusão e prensas de tratamento –, uma abordagem On-Machine pode ajudar os OEMs a projetar, desenvolver e entregar os equipamentos mais rapidamente. Para os usuários finais, uma arquitetura On-Machine é uma solução mais simples que possibilita um custo total mais baixo de propriedade – desde a instalação inicial até a resolução de problemas e substituição de equipamentos.

Veja como este OEM de máquina de fabricação de pneus usou uma solução On-Machine para otimizar a manutenção, reduzir o tempo de fiação em 20% e diminuir as dimensões da máquina em 25%.

E descubra mais sobre as soluções Rockwell Automation para OEMs e fabricantes de pneus.

Você vai participar da Expo de tecnologia de pneus (TTE) em Hannover, Alemanha, de 14 a 16 de fevereiro?  Visite a Rockwell Automation na Área de Relaxamento e converse sobre os problemas da sua aplicação com nossos especialistas em pneus. Certifique-se também de participar das seguintes sessões:

Terça-feira, 14 de fevereiro: Avanços na fabricação de pneus – Parte 1

16:40 (4:40 p.m.) – Abordagem On-Machine: Benefícios para a indústria de fabricação de pneus. Apresentador: Jens Brusis

Quarta-feira, 15 de fevereiro: Programa da conferência de estratégias de negócios

16:00 (4:00 p.m.) – Pneu conectado em uma Empresa Conectada. Apresentador: Paolo Butti

On-Machine design is becoming the preferred approach for OEMs serving a wide range of industries. And thanks to new industrially-hardened controls, On-Machine design is now a viable alternative for equipment installed in unforgiving tire plants as well.

Take a look at the rugged IP67-rated Allen-Bradley® Armor™ GuardLogix® controller and ArmorStratix™ 5700 industrial Ethernet switch from Rockwell Automation. To help OEMs streamline machine installation and maintenance further, these components also include time-saving features – such as pre-configured quick connect systems.

Across the tire production landscape – from extrusion lines and curing presses to tire building machines – an On-Machine approach can help OEMs design, develop and deliver equipment faster. For end users, an On-Machine architecture is a simpler solution that enables a lower total cost of ownership – from initial installation to troubleshooting and component replacement.

See how this tire building machine OEM used an On-Machine solution to optimize maintenance, reduce wiring time by 20 percent, and decrease machine footprint by 25 percent.

And discover more about Rockwell Automation solutions for tire OEMs and manufacturers.

Co-authored by Paolo Butti
Tire & Rubber Industry Sales Manager, Rockwell Automation

Jens Brusis
Publicado 15 Agosto 2017 Por Jens Brusis, OEM Strategic Account Manager , Rockwell Automation
  • Contato:

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.