SDCD moderno tem papel chave na eficiência da mina

Um SDCD moderno conecta as operações de mineração

Se você trabalha na mineração, você espera um mercado volátil.

É por isso que as empresas de mineração estão sempre procurando aprimorar seus processos e otimizar as operações.

Através dos avanços nas tecnologias de controle e do movimento por minas "inteligentes" ou mais conectadas, as empresas são capazes de alcançar esses objetivos como nunca foi possível antes.

Porém, muitas empresas estão focadas nas mais recentes tecnologias de IoT disponíveis, quando talvez o elemento essencial para qualquer esforço de otimização nas minas seja a "cola" que une essas tecnologias: um Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) moderno.

Por que um SDCD moderno? Um SDCD moderno se tornará a base de um sistema de informação e monitoramento em tempo real das suas operações - conectando suas operações e permitindo que você inicie imediatamente o aumento da produtividade.

Um SDCD verdadeiramente moderno centraliza o controle ao conectar todos os aspectos da sua operação de mineração, tornando obsoletos os sistemas de controle desiguais e desconectados.

E o controle unificado permite que você acompanhe melhor, solucione problemas e otimize o produto à medida que ele circula pela mina.

À medida que o mercado melhora, é importante pensar em como aumentar as operações. Com uma arquitetura confiável, um SDCD moderno pode aumentar ou diminuir a operação de forma rápida e fácil.

A implementação de funções padronizadas de programação de controle de processo em todos os cantos de suas operações de mineração permitirá que seus operadores acessem as informações da planta de forma mais fácil e de qualquer lugar da mina.

Conecte e visualize toda sua mina

Problemas de equipamentos em grandes operações de mineração podem facilmente não serem detectados e levar as operações a uma parada repentina.

E cada minuto gasto na solução de problemas que exigem interromper a produção custa dinheiro.

Um SDCD moderno proporciona melhor conectividade e visibilidade do desempenho do equipamento, detectando falhas e anormalidades antes que elas possam afetar a produção.

Os gerentes da planta e operadores podem ver o que está acontecendo em tempo real e fazer os ajustes necessários imediatamente e antes que a produção seja afetada. Isso reduz os custos resultantes de acúmulos inesperados ou atrasos operacionais.

A gestão de qualidade é outra área onde uma melhor conectividade e visibilidade podem fazer uma grande diferença.

Um SDCD moderno pode ajudar a gerenciar operações complexas rastreando grandes volumes de material, bem como seus rendimentos variados durante todo o processo de produção. Assim é mais fácil obter um produto com qualidade consistente.

Finalmente, ao padronizar a tecnologia em uma mina, um SDCD moderno pode reduzir os custos do ciclo de vida associados à engenharia, estoque, treinamento, manutenção e futuras expansões do sistema.

À medida que as empresas buscam melhorar a produção de suas minas, o processo de planejamento geralmente inclui a programação de uma revisão do sistema de controle, o que pode exigir um desligamento total da mina e uma substituição completa da tecnologia de controle. 

Mas com um SDCD moderno, os sistemas podem ser substituídos individualmente, sempre que necessário.

Isso permite que as mineradoras operem em um constante estado de renovação, ajudando a minimizar o tempo de parada da operação eliminando o demorado processo de revisão e melhoria da infraestrutura.

Você está buscando obter mais das suas operações de mineração existentes? Quais as medidas que você está tomando para maximizar a recuperação e melhorar a eficiência da sua mina?

Saiba mais sobre o DCS moderno para operações de mineração.

Hein Hiestermann
Postagem January 15, 2018 Por Hein Hiestermann, Global Director, Mining Industry, Rockwell Automation
  • Contato :

Blog

Queremos mantê-lo atualizado com o que está acontecendo na sua indústria para ajudá-lo a estar na frente no futuro. O Blog da Rockwell Automation é uma plataforma para os nossos colaboradores e blogueiros convidados para compartilhar tecnologias e temas relacionados com a indústria.