Maximize o espaço em seu gabinete e reduza os custos

Maximize o espaço em seu gabinete e reduza os custos

A tripulação da U.S.S. A Enterprise nunca se preocupou com os limites do espaço em sua jornada nas estrelas através do universo sem fim, mas quando se trata de seu sistema de controle, infelizmente, você não tem o luxo do espaço ilimitado.

Você deve explorar continuamente formas de trabalhar dentro desses limites e considerar uma maneira de manter simultaneamente os custos baixos e o desempenho alto, tudo em um esforço para manter a eficiência do sistema.

Ao explorar o espaço limitado no universo do painel do sistema de controle, considere uma variedade de maneiras de ajudar a melhorar o desempenho do seu sistema enquanto trabalha dentro dessas restrições.

Os desafios dos limites de espaço

Você não estacionaria a nave Enterprise em um hangar de avião, então por que tentar espremer um sistema de controle em um painel que é muito pequeno para acomodá-lo?

Os limites de espaço em seu painel de controle são um problema. Felizmente os controladores continuam a evoluir para atender às demandas dos clientes. As portas Ethernet incorporadas e maior capacidade com o benefício adicional de alto desempenho em novos controladores podem permitir que você use menos delas em seu sistema de controle. O resultado final: mais espaço em seu gabinete.

Os módulos de E/S aprimorados permitem que você conecte mais dispositivos por módulo para simplificar o hardware. Isso permite que você use menos módulos em seu sistema. Novamente, você obtém mais espaço no rack e no gabinete.

Fontes de alimentação mais estreitas possibilitam reduzir a dimensão geral do rack, liberando ainda mais espaço. Reduzir a largura geral do seu sistema físico ajuda a evitar o rompimento dessas folgas mínimas de montagem ou ter o rack montado em direção não suportada devido ao tamanho. Você pode até mesmo ter espaço para ampliação.

E cabos de fonte de alimentação redundantes podem permitir que o rack fique mais perto da parte traseira do seu gabinete devido ao projeto com ângulo de 90 graus.

Organizado e eficiente

Que teia emaranhada nós tecemos! Você consegue imaginar os problemas se toda a fiação necessária na ponte da nave Enterprise não tivesse sido consolidada de forma eficiente?

Os tribbles não seriam o único problema da tripulação! O mesmo acontece com o painel do sistema de controle. Por exemplo, as novas opções de cabeamento redundante fornecem uma maneira mais definida e eficiente de alimentar seu rack redundante, resultando em uma instalação de sistema mais organizada.

Opções de fonte de alimentação estreitas também permitem que você construa um sistema mais eficiente devido à menor necessidade de espaço e da capacidade de consolidar E/S. Os módulos de E/S aprimorados podem ajudá-lo a alcançar melhores resultados por meio de tempos de resposta mais curtos. Eles também trazem um maior controle de desempenho e mais precisão devido aos tempos de execução menores. Um sistema mais organizado e eficiente resulta de um controle mais preciso.

Preocupações com os custos

De controladores a E/S, fontes de alimentação e cabos de fonte de alimentação redundantes, há muitas maneiras de economizar espaço no sistema de controle.

Sua missão é ir onde nenhum sistema de controle foi antes...

Dennis Wylie
Publicado 27 Junho 2016 Por Dennis Wylie, Global Product Manager, ControlLogix Controllers, Rockwell Automation
  • Contato:

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.