Renováveis ajudam a atender à demanda insaciável do mundo por energia

Fontes renováveis ajudam a suprir a demanda por energia

O mais recente World Energy Outlook da IEA destaca como a energia renovável está desempenhando um papel de cada vez mais destaque para atender à demanda mundial incansável por energia.

As energias renováveis, aponta o relatório, serão responsáveis por quase metade do aumento na geração de energia mundial até 2035, com fontes incluindo as energias eólica e solar sendo 45% da expansão do setor.

As energias renováveis já representam mais de um terço da provisão mundial total de energia, superando o gás natural nos próximos anos e se aproximando do destaque do carvão como o principal combustível usado na geração de energia até 2035.

Os maiores aumentos na demanda por energia vêm de economias emergentes, com China, Índia e Oriente Médio aumentando até um terço o uso da energia mundial. A China apresenta o maior aumento na geração por fontes renováveis, mais do que o aumento na União Europeia, Estados Unidos e Japão juntos.

A energia eólica é a segunda maior fonte de energia renovável sem emissões da China, depois da hidrelétrica, com o mercado de automação de energia eólica devendo crescer mais 30 a 50% nos próximos cinco anos.

A Shandong Changxing Wind Power Technology Co. Ltd. é um líder do setor na produção de turbinas eólicas chinesas. Quando começou o plano de produção para uma nova turbina de energia eólica de 850 kW, a Changxing recorreu à Integrated Architecture da Rockwell Automation, que permitiu que a empresa integrasse todas as 58 turbinas de 850 kW a um controle sincronizado. A capacidade de controlar simultaneamente as turbinas melhora significativamente as operações aumenta muito a eficiência do projeto.

Com essa plataforma aberta, a Changxing também pode desenvolver internamente componentes de turbina inovadores, atendendo às regulamentações de origem e desenvolvimento local adicional do mercado de energia eólica chinês.

Enquanto isso, na Índia, a Lauren-Jyoti, uma joint venture entre a Lauren Engineers & Constructors, uma empresa de engenharia, aquisições e construção civil dos EUA, e a Jyoti Power Structures, uma contraparte indiana, pediu à Rockwell Automation uma solução de sistema digital de controle distribuído (SDCD) da central elétrica com base em PlantPAx com painéis controladores locais de campo solares para a Godawari Green Energy no Rajastão.

A planta nova da central de energia solar concentrada de 50 megawatts foi uma das primeiras centrais elétricas térmicas solares em escala de concessionária comissionada na Índia, resultante em parte da The Jawaharlal Nehru National Solar Mission, uma iniciativa do governo indiano para incentivar empresas a aumentarem a energia solar indiana para 20.000 megawatts até 2020.

Conheça nossas soluções do para ver projetos de energia solar e eólica, além de saber mais sobre nossa solução de automação de processo PlantPAx e como ela beneficiou empresas de petróleo e gásem todo o mundo.

Mary Burgoon
Publicado 11 Julho 2014 Por Mary Burgoon, Market Development Manager, CPG Industry, Rockwell Automation

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.