A produção inteligente reduz custos e aumenta a produtividade

Produção inteligente reduz os custos, aumenta o lucro

Gerenciar uma rede de fábricas, funções, processos de produção e funcionários é um trabalho árduo.

Todos os dias existem inúmeras oportunidades para equívocos que prejudicam o resultado final: um erro mínimo de ingrediente acaba com um lote de bebidas; um sensor com falha destrói um pedido complexo do cliente; um funcionário da linha de frente não percebe que uma máquina ociosa precisa de estoque e um funcionário temporário no depósito identifica incorretamente um contêiner.

Existe um jeito mais fácil.

A The Connected Enterprise (um meio de conseguir a produção inteligente) dá visibilidade e informações contextuais para essas atividades, e muito, muito mais.

A The Connected Enterprise ajuda a interromper essas perdas quando elas ocorrem, ao mesmo tempo em que indica para gerentes e funcionários a direção de ganhos de produtividade em potencial. As perdas minuto a minuto são transformadas em economias de custo diárias, e em mais lucro.

Dois terços dos executivos de produção afirmam que a aplicação de tecnologias da Internet das Coisas (IoT) em fábricas e processos, uma exigência da The Connected Enterprise, aumentará o lucro nos próximos cinco anos; um quarto espera que o lucro da IoT seja maior do que 5%. A inteligência incorporada pode aumentar o lucro imediatamente em diversas formas, inclusive:

  • Especificações de produtos: Caso ocorra uma variação, a máquina inteligente para a produção — evitando que bens com defeito cheguem aos clientes.
  • Utilização da mão de obra: A modernização da automação permite que funcionários na linha de frente gerenciem várias máquinas simultaneamente (ou seja, Jidoka compatível com IoT).
  • Conformidade com saúde, segurança e meio ambiente: Os equipamentos inteligentes monitoram e evitam acidentes e contratempos ambientais antes que eles ocorram para reduzir o risco, evitando ferimentos e penalidades financeiras (por exemplo, multas, processos judiciais, prêmios de seguro mais altos).
  • Produção ágil: As instalações compatíveis com IoT geram relatórios em tempo real em que a capacidade é necessária ou disponível, ajustando continuamente a produção para otimizar a implantação de ativos e funcionários.

Os executivos normalmente "corrigem" um problema colocando mais pessoas ou equipamentos novos no problema.

A produção inteligente segue uma abordagem diferente: Aproveitar os ativos atuais incorporando-os com inteligência à comunicação em toda a empresa.

Os equipamentos inteligentes oferecem um primeiro passo importante para qualquer tipo de melhoria — coletar informações — e possibilitam que fabricantes saibam o que realmente está acontecendo em suas instalações. Essas informações em tempo real fazem da análise concentrada no lucro — e da mudança positiva — uma realidade.

Onde as fábricas estão perdendo lucros agora? E o mais importante: O que você está fazendo para evitar isso?

Beth Parkinson
Publicado 17 Outubro 2016 Por Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.