Novas tecnologias de visualização: como a indústria cria mão de obra mais inteligente e segura

Processos mais seguros com as tecnologias de visualização

Pode transformar digitalmente os trabalhadores da produção? Não é tão rebuscado quanto parece.

As tecnologias de visualização (realidade misturada, realidade aumentada e realidade virtual) podem melhorar as capacidades do trabalhador e ajudam a criar processos de produção mais seguros.

Imagine o conhecimento da organização inteira aplicado a um problema de produção específico. Por exemplo, um engenheiro de manutenção pode usar um dispositivo de realidade misturada enquanto analisa a interrupção de uma máquina em uma linha de grande volume.

Cada segundo de interrupção do equipamento representa centenas de dólares. Até então, o engenheiro seria obrigado a resolver o problema sozinho e lentamente.

Mas agora, a inteligência de produção do equipamento pode ser transmitida diretamente ao dispositivo, e equipes de manutenção de outras fábricas podem ajudar no diagnóstico.

Juntos, examinam a máquina, coletam informações adicionais, identificam a causa do problema e recomendam uma solução em minutos, e não dias.

Os dispositivos de realidade misturada também podem ajudar os trabalhadores da linha a montar produtos complexos com segurança. E ao invés de revirar páginas dos manuais de trabalho, o trabalhador usa o dispositivo para ver os dados de produção em tempo real e instruções de montagem segura de acordo com as necessidades (por ex., sequência de passos, componentes corretos, ordem dos componentes, disposição), enquanto realiza a tarefa manualmente.

A realidade virtual (VR) é outro componente essencial da segurança do século 21. Por quê? Em muitas tarefas, é impossível que os trabalhadores aprendam sem riscos.

Mas com a VR, podem praticar as tarefas de produção em um ambiente digital e aprender a resolver possíveis problemas: maior demanda e velocidade da linha, baixa qualidade, interrupções da máquina, condições perigosas, etc.

A VR também é essencial em iniciativas robóticas, já que os especialistas controlam a robótica por meio de telas de visualização localizadas a uma distância segura de locais de produção difíceis (por ex., muito quentes, com ruído em excesso, materiais perigosos ou gases).

As implicações financeiras da VR também são promissoras. Os fabricantes de máquinas podem monitorar de forma proativa as bases instaladas do equipamento, de qualquer lugar do mundo, por meio da VR, e ver um gêmeo digital do equipamento ou até o processo de produção completo.

Isso permite mitigar os eventos de tempo de parada e resolver os incidentes rapidamente (por exemplo, conectando-se com a equipe de manutenção por meio da realidade misturada).

E ao analisar os dados em tempo real da máquina, podem alertar os clientes sobre os requisitos de manutenção, renovações da garantia ou cronogramas de substituição de componentes/peças, gerando novas receitas e lucros de serviço.

Em contrapartida, os clientes se beneficiam com melhor disponibilidade, desempenho e resposta de manutenção mais rápida.

As tecnologias de visualização e as informações da produção em tempo real criam vantagens competitivas para os fabricantes de máquinas e os clientes. Você está pronto para o futuro da produção?

Beth Parkinson
Publicado 30 Maio 2018 Por Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.