Nova força motriz: “sonhos elétricos” automotivos

Nova força motriz: “sonhos elétricos” automotivos

Você se lembra da música, Together in Electric Dreams?

Escrita pelo meu amigo italiano Giorgio Moroder, com a ajuda do compositor britânico Philip Oakey, foi um grande sucesso em 1984. É um clássico. Fala com uma geração que estava entrando na era da computação e explorava as possibilidades de “tudo elétrico”.

Com o meu trabalho na Rockwell Automation, tenho o privilégio de ajudar vários grandes fabricantes de carros, e alguns novos no mercado, a realizar os seus próprios sonhos elétricos.

Hoje, o futuro dos veículos elétricos é brilhante devido a três fatores:

  1. Maturidade da tecnologia. Os veículos elétricos, inclusive os híbridos, estão no mercado há algum tempo e agora estão sendo testados em uma escala de consumo. Novas empresas, como a Fisker e a Tesla, estão ampliando os limites com ofertas que vão além de “carros para cidade”, incluindo veículos luxuosos de alto desempenho.
  2. Licenças ambientais. Os veículos elétricos são essenciais para atender ao importante e ambicioso compromisso global de reduzir as emissões.
  3. O “fator Uber”. Os serviços de compartilhamento de carros estão mudando os padrões de propriedade de veículos. Na verdade, a noção de propriedade de veículos pode estar muito bem atrelada à história e a entusiastas de carros clássicos de uma geração. Veículos elétricos sem motorista prometem ser mais seguros e eficientes, e os consumidores pagam por tempo ou quilometragem para usá-los.

Os fabricantes de carros, e até mesmo o Google e a Apple, estão bem cientes desses fatores e investem pesadamente em estratégias eletrônicas. E os principais fabricantes de automóveis estão estabelecendo metas ambiciosas. Por exemplo, a Volvo declara abertamente sua intenção de introduzir apenas modelos elétricos ou híbridos em 2019 – no próximo ano!

Esses e outros desenvolvimentos podem resultar em um aumento no número de veículos elétricos produzidos de apenas uma fração de 1% para mais de 50% em 10 a 15 anos.  

O papel da fabricação com uso intensivo de dados

Para aproveitar as oportunidades de um mercado em expansão, os fabricantes de veículos devem superar vários obstáculos. Talvez o mais importante seja adotar uma abordagem mais integrada e que faça uso intensivo de dados para otimizar a produção de veículos elétricos e atender à demanda.

Os novos fabricantes de veículos elétricos podem aprender bastante com as montadoras tradicionais. Por exemplo, veja como uma abordagem de Connected Enterprise ajudou a Kia a alcançar uma redução de 70% no tempo de inatividade e fez com que a Jaguar Land Rover melhorasse o desempenho dos negócios.

Ao mesmo tempo, os fabricantes de carros tradicionais estão começando a imitar novos modelos de negócios e desenvolvimento de tecnologias ad hoc popularizados pelas start-ups. Melhor integração de dados – além de dados mais acessíveis e úteis – também são fundamentais para o sucesso dessas abordagens.

Como superar o obstáculo da infraestrutura

E o outro obstáculo que o mercado de veículos elétricos enfrenta: baterias e infraestrutura de recarga? Certamente, é do interesse de todos superar esses obstáculos, e observamos que houve um progresso empolgante.

Por exemplo, a Fisker registrou patentes em 2017 para a tecnologia de baterias flexíveis de estado sólido, que custam um terço do preço de baterias equivalentes, é muito mais leve e pode carregar uma bateria de 500 milhas em cerca de um minuto. A Fisker espera que essa tecnologia seja disponibilizada para aplicações automotivas no prazo de quatro a cinco anos. Enquanto isso, houve ganhos significativos de infraestrutura, com a Europa liderando as estações de carregamento ultra-rápidas 

O resultado?

Os últimos desenvolvimentos preveem uma mudança sísmica no transporte não vista desde que os humanos aposentaram os cavalos e passaram a usar carros.

Na Rockwell Automation, iniciou suas atividades em 1903, no mesmo ano em que Henry Ford criou a Ford Motor Company. E desde então nos concentramos na evolução da indústria automotiva. Agora, uma nova era está se desenhando, e estamos comprometidos em ajudar o setor automotivo a “realizar sonhos elétricos”.

Conheça as nossas soluções inovadoras para a indústria automotiva.

 

 

Paolo Butti
Publicado 17 Maio 2018 Por Paolo Butti, Industry Manager Auto & Tire, Rockwell Automation
  • Contato:

Blog

Queremos mantê-lo atualizado com o que está acontecendo na sua indústria para ajudá-lo a estar na frente no futuro. O Blog da Rockwell Automation é uma plataforma para os nossos colaboradores e blogueiros convidados para compartilhar tecnologias e temas relacionados com a indústria.