O desempenho de um Bugatti num sistema de controle pequeno, acessível

Alto desempenho em um pequeno sistema de controle

Como consumidores, queremos sempre obter o máximo de nosso dinheiro, especialmente naquelas grandes compras, como carros, casas... e, bem, sistemas de controle.

Muitas vezes, é um desafio separar nossos "desejos" das "necessidades" reais.

Nem sempre há um tamanho único, mas é possível ter tudo, o melhor valor e o melhor desempenho em um sistema de controle pequeno acessível e expansível?

Embora ter um Bugatti Veyron, um dos carros mais rápidos do mundo, possa estar na lista de desejos, talvez você não tenha como comprá-lo.

E se pudesse ter a velocidade e o desempenho de um Bugatti em um Honda Civic? Não seria legal ter a velocidade e o desempenho de um Bugatti sem o custo, em seu sistema de controle pequeno? É possível.

Agora você pode ter o ganho de mais valor agregado por meio do desempenho otimizado, da comunicação simplificada e de mais capacidade nos controladores pequenos, fazendo as escolhas mais inteligentes e seguras em relação à arquitetura geral do sistema a um custo acessível.

Além disso, você deseja contar com uma verdadeira Connected Enterprise, aproveitando a tecnologia para coletar, analisar e transformar melhor os dados em informações úteis para tomar decisões em tempo real.

Os novos controladores pequenos agregam mais valor a uma Connected Enterprise simplificando a comunicação entre os níveis da empresa e da máquina, no sistema. Eles também proporcionam uma execução mais rápida das tarefas.

Isso possibilita um desenvolvimento mais rápido do sistema no sistema de controle por causa de menos obstáculos na largura de banda. Isso permite mais capacidade e um desempenho melhor ao mesmo tempo. O sistema está pronto para chegar aonde precisa ir da maneira mais eficiente – resumidamente, ele ajuda você a ser mais produtivo com colaboração e integração total.

Você também deseja ver eventuais problemas antes que eles surjam de repente. Um visor integrado que apresenta status imediato da integridade do sistema e a comunicação está na dianteira e no centro, dando mais garantia de que o sistema esteja funcionando corretamente.

Você precisa de um controlador menor com a capacidade de dar suporte à programação local, à localização de falhas e às atualizações, de maneira que possa ser proativo na mudança de direção para ajudar a evitar problemas antes que eles aconteçam, o que permite controlar o sistema de controle de olhos bem abertos. A visibilidade de todos os aspectos do sistema de controle permite que você seja o motorista mais inteligente possível.

E que tal a segurança? Sim, as travas automáticas irão proteger o veículo de roubos tradicionais, mas novos meios de ataque fizeram das medidas de segurança de ponta uma necessidade, e não um simples "desejo".

Assim como você não deixaria as portas destravadas com a chave na ignição, os novos controladores pequenos oferecem diversas medidas de segurança para ajudar a proteger as informações de todos os lados, física e internamente. Recursos como firmware do controlador assinado digitalmente, detecção de alterações com base no controlador e acesso com registro e baseado na função oferecem um sistema de segurança capaz de dar mais tranquilidade.

Ter um sistema inteligente, produtivo, seguro e, acima de tudo, expansível, é vital para você chegar aonde deseja da maneira mais eficiente, acessível e precisa.

Caso você seja um fabricante de equipamento ou máquina e queira saber mais sobre uma arquitetura de alto desempenho expandida para atender às necessidades específicas em um sistema de controle pequeno, visite o site.

Dexter Chee Peng Leong
Publicado 16 Maio 2016 Por Dexter Chee Peng Leong, Product Manager, Rockwell Automation
  • Contato:

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.