Dispositivos inteligentes aceleram o desempenho e o resultado final

Dispositivos inteligentes aceleram o desempenho e o resultado final

Todos nós tentamos evitar erros.

Mas agora, com dispositivos e máquinas inteligentes habilitadas pela Internet das coisas, as coisas também podem evitar erros.

O que é bom, porque há muitos erros sendo cometidos em instalações de produção:

  • 16% das fábricas relatam taxas de refugos e retrabalho de 10% ou mais das vendas da fábrica
  • A entrega em tempo hábil é de 90% ou menos em aproximadamente um terço das fábricas
  • 12% das fábricas registraram aumentos de custo de produção (apenas de materiais comprados) de mais de 10% nos últimos três anos.

Isso não precisa ser assim. Com as tecnologias da IoT, as máquinas podem se supervisionar e evitar problemas:

  • Uma máquina superaquecida pode avisar a manutenção de que precisa de reparos antes da falha, e inserir um atraso
  • Os equipamentos de estamparia metálica podem detectar uma pequena variação em especificações de produto e parar para a recalibragem antes que um grande volume de produtos de má qualidade continue a ser fabricado.
  • Os controles inteligentes de motor relatam dados que permitem a análise contínua de custos de produção, o que ajuda gerentes na melhoria da disponibilidade dos ativos, na alocação da mão de obra, na gestão de energia etc.

Uma Connected Enterprise — com máquinas inteligentes se comunicando com sistemas de tecnologia da informação — também oferece informações a executivos seniores para desenvolver estratégias de operações de longo prazo.

Por exemplo, uma gestão de ativos melhor e um nivelamento da produção diminuirão a necessidade de investimentos em capacidade adicional — na verdade, encontrando uma "fábrica oculta"?

E o melhor de tudo, as vantagens da IoT e da Connected Enterprise estão disponíveis para os fabricantes atuais.

A Rockwell Automation comprovou sua eficiência repetidamente, com uma implementação interna, bem como uma implantação contínua, dentro das instalações do cliente.

As novas eficiências são reais e estão mudando a natureza da concorrência, mercado após mercado.

Os resultados inteligentes começam com uma decisão inteligente para manter a conexão. O que você está esperando?

Beth Parkinson
Publicado 8 Fevereiro 2016 Por Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.