Digitalização da empresa: Conecte a informação da fonte, à ação e até os resultados

Digitalização da empresa

A transformação digital está melhorando os resultados financeiros da produção devido às tecnologias da Internet das Coisas (IoT).

De fato, aproximadamente dois terços dos fabricantes aumentaram a rentabilidade ao implantar a IoT nas fábricas e processos. As empresas relatam resultados semelhantes no aumento da rentabilidade ao integrar recursos da IoT aos produtos.

Veja como os líderes da digitalização/IoT fazem isso:

  • Torne os dados visíveis: A IoT pode proporcionar nova visibilidade das informações em toda a empresa. Infelizmente, muitas organizações enfrentam obstáculos que limitam o fluxo de informações (por exemplo, falta de inteligência incorporada ou infraestrutura de rede antiga). A eliminação desses gargalos permite que os dados sejam práticos; o uso de um armazenamento na nuvem pode ampliar essa visibilidade na cadeia de valor. Libere os dados.
  • Tome decisões de acordo com a demanda: O desafio da maioria dos fabricantes é a procura variável do cliente, enfrentar os picos de pedidos com recursos adicionados precipitadamente e um inventário que muitas vezes é subaproveitado ou não utilizado. A digitalização coordena os dados da procura em tempo real entre os parceiros da cadeia de valor para sincronizar o planejamento da produção com altos e baixos na procura e otimizar os custos e a capacidade. Obtenha agilidade.
  • Crie operações e uma produção personalizáveis: Os produtos personalizados agora são uma exigência competitiva em muitas indústrias. É essencial integrar a cadeia de valor com informação em tempo real das operações (por exemplo, requisitos de inventário) e a empresa (por exemplo, expectativas do cliente) para permitir configurações únicas do produto e, assim, reduzir os prazos de entrega e as taxas de retrabalho de ciclos de produção de grande volume anteriores.
  • Melhore o serviço e o valor ao cliente: A The Connected Enterprise melhora a satisfação do cliente, melhorando a velocidade de produção, capacidade de resposta, previsibilidade e qualidade. Na Rockwell Automation, já vimos como os fabricantes reduziram os prazos de entrega e os defeitos em até 50% graças à digitalização. E ainda mais importantes são as novas oportunidades disponíveis através das conexões da IoT para produtos nas fábricas, escritórios ou residências do cliente, assim como serviços complementares (por exemplo, atualizações de software, alertas de reparações, orientações ao usuário) que deleitem os clientes e melhorem o resultado financeiro. Acrescente valor.
  • Foque na manutenção, segurança e treinamento: Criar vistas virtuais das operações com informação em tempo real (por exemplo, gêmeos digitais) pode instruir e preparar os funcionários para um ambiente de chão de fábrica novo e reformulado e melhorar as capacidades de manutenção preditiva, o que permite evitar interrupções da máquina ou lesões no lugar de trabalho, ao invés de reações após o incidente. Por exemplo, a interação máquina-operador pode ser monitorada para fornecer alertas quando o operador efetuar o logon na máquina ou sistema, ativando um treinamento de atualização ou negando acesso aos operadores sem treinamento ou sem autorização. Da mesma forma, o pessoal da manutenção pode monitorar remotamente o equipamento (temperatura, vibração, uso da energia, rendimento, etc.) para identificar características que indiquem possíveis De fato, quase a metade dos fabricantes já planejam melhorar a manutenção e a disponibilidade através de dispositivos inteligentes ou inteligência incorporada. Proteja a organização.
  • Promova novos fluxos de receita: A transformação digital amplia as capacidades de uma organização, criando possibilidades para novas estratégias e modelos de negócio, o que permite que as Empresas Conectadas aproveitem e criem novas receitas de suporte e serviços. Amplie o negócio.

Quão digitalizada está a sua organização?

Beth Parkinson
Publicado 26 Março 2018 Por Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.