Você está desafiando os fabricantes de máquina a pensarem diferente?

Desafiar fabricantes de máquina a pensar diferente

Explore as possibilidades dos últimos avanços em máquinas inteligentes e flexíveis na PACK EXPO Las Vegas, de 23 a 25 de setembro. Dê uma olhada com o nosso localizador de parceiro interativo e visite-nos na cabine C-1462.

Em um mundo conduzido por margens, onde a produtividade e a velocidade de entrada no mercado são críticas, o seu OEM é um ingrediente chave para garantir o sucesso da produção inteligente e flexível.

 

A lista de responsabilidades de um gerente de fábrica não tem fim. Cumprir demandas de produção e metas de produtividade. Gerenciar matéria-prima e custos de energia enquanto busca metas de lucro. Ajustar-se rapidamente para lidar com a última inovação de produto de marketing.

 

Com SKUs de produtos que crescem rapidamente e configurações de empacotamento que mudam a todo instante, você só será tão bem-sucedido quanto as pessoas e ferramentas que trabalham para você. Então, como ter certeza de que você tem os equipamentos certos para ajudar seu pessoal a tomar decisões melhores, para que suas linhas de produção operem com mais fluidez e para que as transições sejam mais rápidas? Mude a conversa com os seus OEMs.

Descubra como aumentar a rentabilidade, a produtividade e a eficiência nas suas operações com a produção inteligente. Faça o download do eBook para saber mais.

Máquinas construídas para flexibilidade futura

Escolher uma máquina é um trabalho difícil. Quer evitar outra rodada de aprovações de capital e revisões de aquisição? Pense para além do pedido de orçamento e comece o seu próximo engajamento de fabricante de máquina com foco nos seus desafios e definição de sucesso. O objetivo é pensar diferente sobre o modo como as máquinas serão utilizadas hoje e no futuro.

 

Por exemplo, existe tecnologia comprovada e confiável para executar processos de orientação, transporte, fechamento e rotulagem na sua fábrica. Citar algo pronto para uso para cada linha de produtos é uma resposta fácil. Mas que tal uma solução que garanta essa função para uma variedade de produtos, com uma plataforma de controle única e um único contato de OEM para dar suporte à sua equipe?

 

É aqui que um fabricante de máquina pode, de fato, apontar você na direção do sucesso, desde que receba a diretriz correta. Máquinas inteligentes e flexíveis construídas com tecnologia avançada podem facilitar as trocas na variação de dimensões de embalagens ou equalizar trocas para rodar produtos completamente diferentes. A resposta é um equipamento de múltiplas funções capaz de alternar entre produtos, tamanhos e configurações ao toque de um botão, deixando suas operações mais ágeis e flexíveis.

 

A tecnologia de carrinho independente (ICT) de motor linear é uma dessas soluções avançadas que fornecem flexibilidade e eficiência infinitamente maiores do que sistemas tradicionais. A ICT conduz os produtos de forma inteligente à medida que as operações são completadas e é capaz de reduzir de horas para minutos o tempo de parada em uma troca, fazendo mudanças com, literalmente, o simples toque de um botão.

 

Outra tecnologia fundamental para a produção flexível é a robótica. Ela desafia o design tradicional com soluções mais integradas, precisas e seguras do seu fornecedor. Uma solução holística que reúne robótica, equipamentos e controle de automação permite que você reconfigure rapidamente suas máquinas para uma variedade de produtos. Os avanços na engenharia de robótica também reforçam a flexibilidade com sensores e tecnologias de visualização que se ajustam automaticamente para receber produtos novos.

WWEBINAR: A chamada para ação da transformação digital — por que está na hora de largar os lápis.

Transformação da produção inteligente em realidade

Além do produto físico e da embalagem, a produção inteligente é um fator igualmente crítico para o sucesso. Ela pode criar operações mais eficientes e responsivas, permitir uma melhor utilização da força de trabalho e ajudar a cumprir KPIs. Mas, para que seus esforços para uma transformação digital sejam eficazes, é necessário ter o equipamento inteligente certo, construído com base no futuro da sua fábrica.

 

Já não basta medir a Eficiência Geral do Equipamento (OEE). OEMs podem impulsionar a análise para repor consumíveis automaticamente ou alertar a respeito de peças gastas que podem ser substituídas durante uma troca de turno, evitando tempo de parada não programada. Busque por instruções de trabalho a serem transmitidas On-Machine ou por meio de tecnologia móvel para que funcionários façam manutenção ou tarefas de reparo rapidamente. Solicite sensores e ferramentas de análise em tempo real para aumentar a produtividade. Solicite acesso remoto e seguro para aumentar a força de trabalho, de modo a não precisar aguardar por manutenção e ainda ganhar acesso a repares e localização de falhas em tempo real.

 

Não dá dúvida de que a produção inteligente é capaz de transformar por completo suas operações de produção. E tudo começa com colaboração antecipada, saber o que solicitar e ter expectativas com relação a seus fabricantes de máquina focadas no futuro. Comece hoje a ter as conversas certas. Entre em contato com seu consultor local da Rockwell Automation e nos deixe ajudar a explorar possibilidades.

Angelique Fehr
Publicado 20 Setembro 2019 Por Angelique Fehr, OEM Marketing Manager, Rockwell Automation
  • Contato:

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.