Conectando da empresa com a excelência em segurança

Conectando da empresa com a excelência em seg.

Condições de trabalho seguras são a base da excelência operacional. Sem garantir a segurança pessoal e do local de trabalho, os funcionários não podem se concentrar nas tarefas do dia a dia ou em atividades que aumentam a produtividade. Há muito tempo a Rockwell Automation acredita que a segurança de alto nível é obtida ao:

  • Desenvolver uma cultura em que a segurança é o principal valor da empresa e todos os funcionários, liderança, gestão e equipe da linha de frente, se responsabilizam por ela.
  • Implementar políticas, procedimentos e processos de conformidade eficientes para identificar e reduzir riscos, garantindo a operação segura dos equipamentos.
  • Investir capital em tecnologias que integrem sistemas de segurança e controle padrão para melhorar a segurança e a produtividade

A adoção de tecnologias de Internet das Coisas Industrial (IIoT) pode ajudar a aumentar consideravelmente a monitoração das práticas de segurança organizacionais, oferecendo dados em tempo real relacionados ao comportamento dos funcionários, desempenho das máquinas, causas de interrupções na segurança e anomalias e tendências de segurança.

Os especialistas em meio ambiente, saúde e segurança (EHS) podem usar essas informações para identificar rapidamente as variações entre as políticas de segurança e a implementação, o que lhes permite programar mais treinamentos, conforme a necessidade. A equipe de EHS também é notificada sobre problemas iminentes por alertas em tempo real enviados por dispositivos de segurança, como cortinas de luz, tapetes de segurança, protetores de portas e mecanismos de travamento/rotulagem.

Não é surpresa que os fabricantes estão usando esses recursos da IIoT para criar uma Connected Enterprise segura.

De fato, 39% dos fabricantes já integraram dispositivos inteligentes e/ou inteligência em suas operações para aumentar a segurança.

Essa inteligência de IIoT integrada oferece visibilidade sem precedentes dos processos da fábrica e incentiva os gerentes e funcionários a realizar tarefas de maneiras padronizadas e seguras, pois variações são identificadas, analisadas e corrigidas imediatamente.

Isso significa que uma abordagem de segurança em primeiro lugar também pode determinar atividades de melhoria, à medida que os funcionários buscam aperfeiçoar os processos em vez de continuar com soluções alternativas não seguras.

Por exemplo, o cumprimento dos rigorosos requisitos de relatórios de segurança - em vez de ignorar os sistemas de segurança para compensar o tempo de parada não programada dos equipamentos - concentra-se na causa raiz das falhas do equipamento, em vez de combater incêndios e fazer correções temporárias.

A segurança começa com um compromisso dos líderes com uma cultura de segurança em primeiro lugar, junto com treinamento e políticas para eliminar práticas não seguras.

Mas a transformação em uma Connected Enterprise segura e produtiva exige a aplicação alta tecnologia que combina máquinas e controles de segurança em uma plataforma única, que aumenta a visibilidade da segurança, identifica riscos, aumenta a conformidade, melhora a segurança do funcionário e aumenta o lucro.

A sua Connected Enterprise é segura e produtiva?

Beth Parkinson
Publicado 23 Outubro 2017 Por Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.