Como o e-commerce influencia o projeto de equipamentos de embalagem

Impacto do e-commerce em equipamentos de embalagem

Como o e-commerce influencia o projeto de equipamentos de embalagem

A tecnologia de carrinho independente cria uma maneira melhor de gerenciar as necessidades de embalagens ágeis e de alta mistura no nosso mundo sob medida

 

Como automatizar o processo de embalagem em um mundo sob medida? A procura do consumidor por diferentes tamanhos, formas e sabores mudou totalmente a forma com que proprietários de marcas e fabricantes de bens de consumo embalados produzem e embalam suas mercadorias. E, para os OEMs, essa tendência significa que os equipamentos de embalagem precisam operar de forma diferente.

 

A realidade é que a maioria das linhas de empacotamento não está equipada para a demanda que muda rapidamente. O transporte convencional não consegue acompanhar. Os produtores enfrentam uma questão altamente manual relativa à entrega nesse ambiente de alta mistura sem as soluções de empacotamento automatizadas adequadas para otimizar os custos.

 

O efeito Amazon

O efeito Amazon tem um impacto inquestionável sobre a maneira como os varejistas vão para o mercado. Porém, o movimento subjacente de mudar as demandas e expectativas do consumidor vai muito além dos hábitos de compras em lojas físicas ou on-line. Os fabricantes são igualmente pressionados a produzir e embalar grandes volumes e misturas de produtos, já que a demanda por especialização e pacotes de variedades só aumenta (e rápido).

 

Imagine que são dezenas de produtos passando pela mesma linha de empacotamento. Um produto pode ser processado por alguns dias e depois, há o demorado processo de troca de ferramenta, fazendo todo o trabalho em andamento parar antes que o próximo produto tenha sua vez. Essa prática pode representar o acúmulo de uma quantia correspondente a um mês de inventário para cada produto, já que talvez seja esse o período até ele voltar para a linha de novo.

 

Este cenário não é incomum. Viver com transições prolongadas é algo que os produtores fazem, pois, dadas as restrições orçamentárias e os sistemas em obsolescência, eles precisam.

 

Com um exército de robôs delta, uma alimentação de passo variável e algumas válvulas inteligentes, a maioria das máquinas em operação hoje consegue expandir o tamanho das embalagens, de seis para 12 ou 24. A mudança leva um tempo, o que afeta a produtividade, mas é possível.

 

Com o efeito Amazon, no entanto, talvez você precise de uma variedade de sabores em cada um dos seis, 12 ou 24 pacotes. A partir daí as coisas ficam manuais e bem rápido. As principais empresas e produtores locais de bens de consumo embalados estão, literalmente, abrindo embalagens de produtos únicos e reembalando-os manualmente em pacotes diversificados. Imagine o desperdício de embalagem. E o dinheiro perdido. O desafio de encontrar funcionários, que já era crítico, aumentou com a necessidade de ainda mais trabalho manual.

 

Como OEM, você tem a oportunidade de resolver esses desafios para os clientes, usando soluções de empacotamento eficientes, ágeis e com automação inteligente.

Mantenha-se competitivo e descubra o que mais as máquinas e equipamentos inteligentes podem fazer pelos seus clientes com esse e-Book Get Smart.

Antecipando as especificações

Sistemas verificados, como a tecnologia de carrinho independente (ICT), são uma alternativa inteligente para as limitações físicas e de produtividade dos mecanismos existentes. Mas você precisa prever as especificações.

 

O processo típico é mais ou menos assim: A equipe de compras ou engenharia é encarregada de comprar uma máquina para X. Eles enviam uma solicitação de orçamento com aquelas especificações e os OEMs fazem a cotação da máquina sem muitos desvios, ou correm o risco de perder a venda.

 

Agora, vamos pular para a parte que vem depois que o trabalho foi ganho. A máquina está pronta e a equipe executiva aparece para o teste de aceitação na fábrica. A máquina que eles encontram não foi construída pensando em um futuro mais flexível. Ela não apresenta transição em um único botão ou diferentes padrões de embalagem, nem soluciona os maiores desafios da empresa. Com esse público, os custos iniciais adicionados para obter os equipamentos de embalagem adequados passam a ser secundários à medida que eles enxergam um futuro de modificações e melhorias onerosas à frente.

 

A liderança de operações precisa saber de que forma os avanços como a ICT resolvem desafios de negócios, e não só de produção. A ICT é muito mais que um sistema de transporte linear típico com uma alimentação elaborada ou uma forma de variar o passo.

 

E esse processo começa antes de haver um projeto sobre a mesa. Antes de a solicitação de orçamento ser enviada. Antes de existir uma diretriz para a compra de X, quando tudo, de A até Z, ainda é possível.

Entre 23 e 25 de setembro, visite-nos na PACK EXPO (estande C-1462) e passe pelo estande da Aagard (LS-5926) para ver uma versão menor da solução de carrinho independente de 4.000 SKU em ação. Configure seu próprio baralho de cartas.

4 mil configurações ao toque de um botão

O OEM de equipamentos de automação personalizados Aagard viu esse cenário se desenrolar com um cliente há algum tempo.

 

A Aagard descobriu qual era o desafio de negócios do cliente: automatizar o empacotamento de embalagens variadas em diferentes configurações. Quatro mil configurações, para ser exato. Elas variavam de um a seis sabores e de 12 a 96 produtos por caixa. E, com bandejas de exibição levantadas, placas divisoras, espaço reduzido na fábrica, mudanças rápidas e alta velocidade da linha de produção (100 caixas por minuto), ficou claro que a tecnologia de empacotamento tradicional não ofereceria a solução ágil que o cliente realmente precisava.

 

As propostas da concorrência incluíam dezenas de robôs delta em um transportador e a adição de milhares de componentes, entre eles, motores rotativos, caixas de engrenagens, pinças e outras complexidades. Com a agilidade e a facilidade de operação necessárias, uma solução de empacotamento automatizada construída em torno da tecnologia iTRAK® passou a ser uma resposta simples.

 

Esse projeto não começou com um pedido de orçamento ou um telefonema do setor de compras. A Aagard, a Rockwell Automation e o usuário final se reuniram na mesma sala e idealizaram uma máquina que pudesse fazer algo inédito.

 

“A chave para o sucesso nessa situação foi se concentrar nas necessidades da empresa e avaliar a tecnologia disponível”, disse Jason Norlien, vice-presidente de vendas técnicas da Aagard. “Nós criamos uma solução desenvolvida para a demanda futura do mercado e para o crescimento da empresa.”

 

Os robôs com pórtico controlado da Rockwell Automation pegarão o produto para a preparação, criando o padrão necessário para cada caixa. A partir daí, os componentes da iTRAK® se ajustarão para acomodar a altura, a largura e as configurações gerais do pacote, além de selecionar o papelão com o tamanho certo para o produto. Isso tudo é feito sem mudanças de ferramentas. Somente com um simples toque em um botão na IHM.

 

As mesmas instruções da IHM também podem vir de um sistema de supervisão ou do e-commerce. Assim, à medida que o efeito Amazon se aprofunda ainda mais nos bens de consumo embalados, os pedidos dos clientes poderão ser facilmente acomodados sem intervenção manual.

 

Um método mais inteligente

Seja qual for a solução, acho que todos nós concordamos que é preciso parar de desembalar para depois reembalar. E parar de fazer alterações e melhorias para cada mudança de comportamento do consumidor. Existe um método mais inteligente para isso, e ele começa pensando no futuro, educando-se com antecedência e sendo um facilitador de negócios. Não só um fabricante de equipamentos de embalagem.

 

O mundo está mudando. Você está preparado? Saiba mais sobre como um sistema de motor linear modular e escalável pode ajudar sua empresa e seus clientes a se preparar para o amanhã.

Justin Garski
Publicado 28 Agosto 2019 Por Justin Garski, Solution Architect, Mechatronics, Rockwell Automation
  • Contato:

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.