Aumente a produtividade e melhore a segurança com a Internet das coisas

Aprimorar a produtividade e a segurança por meio da Internet das coisas

Quase todos os dias, há uma outra notícia de uma rede supostamente “segura” em uma grande corporação que foi atacada por hackers, com resultados catastróficos para a empresa e seus clientes.

Toda empresa é vulnerável, e o número dessas histórias de terror só aumentará conforme a “Internet das coisas” (IoT) proliferar (ou seja, já que as máquinas e os computadores se comunicam-se cada vez mais diretamente via Web, sem intervenção humana).

Os fabricantes são especialmente vulneráveis à medida que convergem rapidamente suas tecnologias de operações (TO) com a tecnologia da informação (TI). Os gerentes dessas empresas estão buscando saltos quânticos na velocidade e desempenho das operações — o que a IoT pode oferecer — mas podem enfrentar grandes desafios de segurança se isso for deixado sem controle.

Por quê? Devido à loT, cada máquina, computador e conexão é um ponto de entrada potencial para ataques. Mesmo os dispositivos portáteis ou os laptops de contratados externos podem ser fontes de infecção ou sabotagem dentro das fábricas.

Executivos de produção experientes estão despertando para o fato de que não é possível apreciar a verdadeira oportunidade de melhoria operacional que existe com a IoT, ou entender totalmente o quanto suas fábricas e redes podem ser susceptíveis, sem uma avaliação completa da Internet das coisas.

Felizmente, a Rockwell Automation é líder em segurança da Internet das coisas industrial e em aprimoramento de processos, e com base em nossas capacidades exclusivas em tecnologias de TI e TO, fornecemos controles e dispositivos que comunicam de forma segura dados de operações críticos para aumentar o desempenho e a eficiência da fábrica ao mesmo tempo em que suportam políticas abrangentes de TI

Para ajudar os fabricantes e operadores industriais a navegar com segurança na IoT e aproveitar as informações em tempo real que geram lucro, a Rockwell Automation oferece um Modelo de Maturidade da Connected Enterprise de loT de cinco etapas que descreve como sua empresa deve aumentar a produtividade de forma segura e protegida pela IoT:

1. Avaliação: avaliar todas as facetas da infraestrutura de TO/TI existente (informações, controles e dispositivos, redes e políticas de segurança).
2. Controles e redes seguros e atualizados: atualiza com segurança a rede de TO/TI e os controles para preparar futuras configurações e tecnologias avançadas (por exemplo, mobilidade, big data e computação em nuvem).
3. Capital de dados de trabalho (WDC) definido e organizado: determina como aproveitar o WDC para melhorar os ganhos.
4. Análise: utiliza o WDC gerado através do uso de hardware, dispositivos, software e redes para melhoria operacional contínua.
5. Colaboração: envolver-se com processos internos de negócios e equipes, fornecedores e clientes; expandir informações em tempo real em toda a empresa e cadeia de fornecimento e potencializá-las para reagir a eventos internos e externos (por exemplo, atividades de fornecedores e clientes, tendências de negócios e mudanças nas condições do mercado, eventos políticos, padrões climáticos).

Fizemos tudo isso, e mais, na Rockwell Automation para nós mesmos e vimos aumentos significativos na produtividade e na eficiência (em suma, descobrimos que o Modelo de Maturidade da Connected Enterprise de loT se autofinancia, mas esse é um tópico para outro blog). Agora estamos ajudando outras empresas a fazer o mesmo. Mas, independentemente do tamanho, do setor, das necessidades atuais ou da infraestrutura existente, a jornada da IoT de cada fabricante deve começar com uma avaliação inicial. Nossa abordagem de segurança de “defesa aprofundada” examina com precisão os pontos de entrada de hackers/vírus em sua rede, e prioriza as necessidades para estabelecer informações e inteligência de fluxo em tempo real em um ecossistema de TO/TI mais produtivo.

Proteja sua operação contra ameaças emergentes da IoT e dê os primeiros passos para a excelência operacional entrando em contato com a Rockwell Automation hoje para uma avaliação aprofundada. Você ficará surpreso com quanto risco enfrenta, mas também em quantas oportunidades a IoT oferece. Por que esperar?

Beth Parkinson
Publicado 30 Julho 2014 Por Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.