Sistemas automatizados de água e esgoto

Automação para tratamento de água e sistemas de distribuição

Reduza os custos de manutenção e projeto

Soluções de controle confiáveis e flexíveis para maximizar a produtividade

Os profissionais do setor de água em todo o mundo enfrentam grandes desafios:

  • Padrões de qualidade da água mais rígidos e crescentes custos de mão de obra, manutenção e operação
  • Regulamentações de segurança e governança mais rígidas
  • Expansão da capacidade do sistema com mais confiabilidade do equipamento
  • Sistemas de controle e distribuição mais antigos exigem atualizações

Investimos muito no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias para oferecer as melhores soluções de controle de processo do setor para ajudar a maximizar a produtividade ao mesmo tempo em que reduz os custos. Dos dispositivos de campo e de controle do motor até as camadas de supervisão para sistemas de integração comerciais ou soluções de água e esgoto:

  • Maximize a produtividade
  • Reduza o custo de implementação
  • Minimize os custos do ciclo de vida
  • Atenda à conformidade com a regulamentação
  • Possibilite expansibilidade futura

Soluções para operações de tratamento de água

Integração do controle para uma gestão de utilitários melhor

Globalmente, nossa equipe de água se concentra em desenvolver soluções para ajudar você a superar os maiores desafios do setor. Atualmente, você deve:

  • Superar os desafios de agilização e conservação no fornecimento de água
  • Reduzir a variabilidade do processo e atender a especificações normativas cada vez mais rígidas
  • Aumentar a eficiência energética e operacional
  • Integrar uma nova tecnologia a uma infraestrutura antiga
  • Obter informações seguras, remotas, sobre o pessoal interno e os participantes externos, além dos clientes que as exigem

Para superar esses desafios, você precisa de um sistema de controle integrado. O sistema precisa integrar controle de processo, controle do motor e informações.

Como ajudamos empresas como a sua?

Ao lado de nossos muitos parceiros, temos ajudado clientes no setor de água. Nossas soluções ajudam na conformidade e na manutenção dos custos baixos.

Sistema integrado ajuda a melhorar as operações

Nosso sistema anterior estava desatualizado e precisávamos de uma atualização para ajudar a simplificar o processo de compatibilidade com as regulamentações de água atuais na Nova Zelândia. Fizemos não apenas isso, mas também identificamos o potencial para aumentar a eficiência operacional na fábrica implementando um sistema integrado com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir o tempo de parada.

Gary Pitcaithly, gerente de automação do Hamilton City Council

The Connected Enterprise melhora estações de água

Você precisa ser capaz de extrair dados dos ativos de tratamento de água industrial ou municipal. A convergência de TI e TO é o tema principal de quase todos no setor. Você tem uma ideia de como pode aceitar dados e novas tecnologias para melhorar as operações? The Connected Enterprise é a nossa ideia. Há décadas temos construído nosso valor básico em torno de uma única plataforma para controle de processo, controle do motor, segurança e informações. Essa plataforma conta com uma estrutura Ethernet segura padrão. Com a combinação de controle integrado e comunicação segura, a ideia da Connected Enterprise pode ser a realidade. É uma estrutura que você pode adotar e adaptar às suas necessidades. Ela passa a ser a Connected Enterprise e ajuda você deixar as operações de tratamento ou distribuição de água:

  • Mais produtivas
  • Mais ágeis
  • Mais sustentáveis
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/pt/BR_ind_water-wastewater row-6

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.