Automação de tubulação

Soluções SCADA e de controle avançadas para gestão efetiva de tubulação

Quilômetros de novos gasodutos são construídos por ano para atender às crescentes demandas de transporte de produtos de gás, petróleo e derivados. Não importa se os gasodutos estão em áreas remotas e sem operação ou perto de centros urbanos, a capacidade de manter o produto fluindo com segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, é fundamental.

Controle e segurança da tubulação

Soluções para automação da tubulação de gás natural e líquidos

Modernize suas operações e aproveite as vantagens das tecnologias conectadas para atender os desafios de manutenção, confiabilidade e segurança em suas operações. Trazemos experiência na construção de novas tubulações e na atualização de sistemas existentes. Nós oferecemos soluções completas para automação da tubulação de gás natural e líquidos.

Inovação digital para suas operações da tubulação

Equipamentos inteligentes e conectados podem alcançar novos níveis de lucro e produtividade da tubulação. Mas como começar a implementar isso? Confira o nosso folheto interativo para conhecer as formas como estamos ajudando empresas de tubulação no mundo todo:

  • Monitore as transações em tempo real
  • Alcance a conformidade com a regulamentação
  • Obtenha controle operacional completo
  • Otimize os custos de manutenção e energia
  • Melhore a gestão da sala de controle
  • Acesse a inteligência em todas as operações
  • Reduza o tempo de parada não programada

Otimização das operações da tubulação

Tecnologias inteligentes reduzem custos, facilitam a conformidade e aumentam a segurança

Você está sob pressão para aumentar a eficiência, a segurança, proteger os trabalhadores e entregar retornos maiores para os acionistas. Tecnologias inteligentes, como dispositivos da IoT industrial, computação em nuvem e software inteligente podem atender essas demandas. Existem muitas opções de dispositivos inteligentes e de ideias para aproveitar a tecnologia da IoT. Pode ser difícil saber por onde começar, mas encontramos cinco áreas essenciais de projeto para ter sucesso com tecnologias inteligentes:

  • Dados de qualidade
  • Otimização da energia
  • Análise de causa
  • Monitoração preventiva
  • Manutenção com base na condição

Controle de estação de bombeamento e compressor

Controles e análises para bombeamento confiável, seguro e com eficiência de energia

Nossas soluções de tubulação ajudam a melhorar a disponibilidade, a segurança e o consumo de energia.

Sistemas de automação de terminal

Energia, informações e controle integrados para uma operação de terminal eficiente

Fornecemos uma ampla gama de sistemas integrados de automação de terminal e tanque de armazenamento que incluem:

  • Gestão de reservatórios e fluxo dinâmico de fluidos
  • Sistemas de controle e segurança de processo de automação de terminal/ESD
  • Sistemas de coletores
  • Sistemas de carga (berços, caminhões e ferrovia)
  • Gestão de sistema de execução de manufatura e interface ERP
  • Aditivos, mistura, tratamento
  • Sistemas de recuperação de vapor e incineração
  • Tratamento de água de lastro
  • Soluções de controles de unidade LACT e medição

Produtos e recursos

Obtenha excelência operacional com um amplo portfólio de soluções

Nossos sistemas integrados permitem que os operadores visualizem as informações em qualquer lugar na organização para uma rápida tomada de decisões. Usando tecnologias disruptivas, também oferecemos uma experiência totalmente digital do campo petrolífero. Nossas soluções ajudam você a obter dados úteis, acessíveis de uma variedade de dispositivos. Essa tecnologia permite operações mais seguras e eficientes com acesso remoto seguro.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/pt/BR_det_pipeline-transportation row-7

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.