Processamento de gás

Sistemas de controle e automação de processamento de gás natural

As instalações se esforçam para otimizar a produção e minimizar o tempo de parada não programada e o custo operacional, sem deixar de manter as operações seguras. Para esse fim, seus sistemas de automação de processamento de gás natural devem satisfazer rígidos requisitos de controle de processo e, ao mesmo tempo, serem confiáveis e expansíveis.

Impulsione produtividade com automação industrial do gás natural

As estimativas do setor mostram que a mistura energética global evoluirá dramaticamente nos próximos 20 anos. A previsão é que a demanda por gás natural terá um imenso aumento. Ao mesmo tempo, os preços do gás continuam baixos.

Os líderes do setor devem buscar formas de melhorar a eficiência industrial e aumentar a produtividade sem uma renovação industrial completa. A integração entre tecnologia da informação e sistemas tecnológicos de operações pode ser um meio de custo otimizado para obter a visibilidade de produção necessária para melhorar as eficiências.

Fábricas com todos os ativos conectados apresentam:

  • Risco reduzido de tempo de parada não programada
  • Consumo de energia minimizado
  • Eficiência e confiabilidade dos processos aumentadas
  • Qualidade do gás mais consistente
  • Mais produtividade dos equipamentos existentes

A transformação dos dados permite conectar operações de processamento de gás a especialistas na empresa e viabiliza uma forma totalmente inovadora de fazer negócios. Ela pode aliviar imediatamente as processadoras de gás das restrições de equipamentos obsoletos. E também proporcionar a conectividade entre skids o que permite uma visão global das operações.

Segurança, eficiência e disponibilidade máxima

Não importa se estão reformando uma instalação ou criando uma nova, produtores de gás do mundo todo têm usado nossas soluções para melhorar o rendimento e cortar custos.

Nossa capacidade de oferecer serviços e sistemas integrados permite um fluxo de dados sem problemas em todos os níveis com uma solução de automação completa. Fornecemos controle de alta qualidade em fábricas de gás com três níveis de serviço:

  • Automação industrial de gás
  • Monitoração
  • Segurança e conectividade com sistemas de informação da empresa

Automatizamos a compressão e a separação da matéria-prima. Nossos controles automatizam totalmente as colunas do depurador, os sistemas de desidratação, os sistemas de amina, as caldeiras, as colunas de fracionamento e os condensadores. Também automatizamos totalmente a gestão de dados e enviamos dados de automação para seus sistemas de negócios para uma melhor tomada de decisões.

Soluções de informação, controle e energia integrados

Sistemas para operação otimizada, eficiente e segura de fábricas de gás

Nossa solução PlantPAx®, um SDCD moderno, é integrada ao controle inteligente de motor (IMC) para satisfazer os requisitos de desempenho da fábrica.

Nossas soluções de controle de processo podem aumentar o lucro em áreas como:

  • Segurança operacional
  • Custo de manutenção
  • Redução do uso de combustível e energia
  • Regulamentações ambientais
  • Separação ideal de produtos fracionados

Operações de processamento de gás eficientes e seguras

Nós ajudamos os clientes a atualizar sistemas de controle e de segurança e a otimizar os processos.

Nossas soluções são ideais para uma ampla gama de aplicações, incluindo:

  • Medição e estação de medição
  • Sistemas de queima e gás
  • Sistemas de gestão de queimadores (BMS)
  • Sistemas de proteção contra pressão de alta integridade
  • Melhoria de processo e controle avançado
  • Bomba, compressor, controle de turbomáquinas, e monitoração da condição
  • Segurança de processo, com sistemas de parada de emergência e sistemas com instrumentos de segurança nível SIL

Produtos e recursos

Obtenha excelência operacional com um amplo portfólio de soluções

Nosso portfólio de produtos e serviços fornece às empresas de processamento de gás sólidas soluções de controle de processo. De bombas a compressores, o PlantPAx, nosso SDCD moderno, permite que os operadores visualizem as informações em qualquer lugar da organização para tomar decisões rápidas. Ajudamos a transformar dados em informações e ações para operações mais seguras e eficientes.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/pt/BR_det_gas-processing row-6

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.