Sistemas de segurança de processo

Proteção de pessoas, do ambiente e dos ativos de controle crítico

A proteção de pessoas, processos e do ambiente ao redor continua sendo uma parte significativa de qualquer estratégia de automação. Existem perigos e riscos em qualquer aplicação industrial. A segurança de processo é uma preocupação importante para quem trabalha nos setores de processo. Oferecemos um amplo portfólio para atender aos requisitos únicos de segurança de processo.

O sistema com instrumentos de segurança atende às normas atuais?

Sistemas com instrumentos de segurança são essenciais para operações seguras

Há etapas fundamentais para determinar se os sistemas atuais são aceitáveis. A primeira é identificar todas as funções com instrumentos de segurança e determinar qual nível de desempenho elas precisam alcançar. Isso inclui estabelecer o nível de integridade de segurança (SIL) exigido de cada função instrumentada de segurança (SIF).

Explore nossos sistemas com instrumentos de segurança

Segurança funcional para processo

Guia gratuito de aplicação da IEC61511

A Segurança funcional para processo apresenta uma introdução à segurança funcional de aplicações de processo e uma orientação sobre a aplicação da IEC61511. Trata-se da implementação específica do setor da IEC61508 que abrange a gestão de segurança de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis, em todo o ciclo de vida.

  • Risco e redução de risco
  • Determinação de metas do SIL
  • Análise da proteção – LOPA
  • Verificação do SIL

Controle de turbomáquina

Aumente a eficiência e mantenha a segurança

Você precisa reduzir o tempo de partida, aumentar os ciclos de turbomáquina, aproveitar ao máximo os recursos e manter um ambiente de trabalho seguro.

Podemos ajudar. Realizamos milhares de instalações de sistemas de controle de turbomáquina em todo o mundo, que vão desde reguladores de turbina a vapor a plataformas redundantes triplas em toda a fábrica.

Com nossos sistemas de controle de turbomáquina coordenados, você obtém um controle de transporte otimizado que ajuda a:

  • Aumentar a estabilidade e a resposta da unidade
  • Operar mais próximo dos limites de controle, o que aumenta a produção
  • Evitar surto, sobrevelocidade e danos associados

Como atualizar seu sistema de segurança de petróleo e gás

Estratégia de modernização para atualização de sistemas de segurança no setor de petróleo e gás

Eventos recentes no setor de petróleo e gás enfatizaram a importância de manter os mais altos padrões de segurança. Esses eventos têm destacado as ramificações de trabalho, ambientais e de negócios em potencial de um evento de segurança significativo. Os produtores de petróleo e gás e os operadores que gerenciam suas instalações de produção exigem o mais elevado nível de segurança. Esse alto nível de segurança protege o pessoal, o ambiente e os ativos, mantendo a disponibilidade máxima e uma interrupção operacional mínima.

Acionadores para uma atualização do sistema de segurança

O caso de negócios da atualização do seu sistema de segurança

A decisão de atualizar um sistema de segurança em uma fábrica de processo nunca é fácil. As razões dessa decisão são frequentemente complexas e influenciadas por muitos fatores e partes interessadas. Os proprietários de ativos comumente enfrentam um conjunto de razões primário e um secundário para uma atualização do sistema de segurança.

Serviços de processo

Oferecemos uma ampla gama de serviços para aumentar a produtividade, otimizar os ativos da fábrica e melhorar o desempenho financeiro. Também damos flexibilidade na entrega e no suporte do sistema PlantPAx® por meio do alcance global da PartnerNetwork™ da Rockwell Automation.

Saiba mais sobre a Rockwell Automation Services

Treinamento

Se você é engenheiro, operador ou profissional de manutenção, o treinamento contínuo poderá melhorar o desempenho e auxiliar na transferência de conhecimento. Oferecemos diversas formas de treinamento, inclusive personalizado, no local, virtual e cursos ministrados por instrutor.

Treinamento de processo

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/process_solutions/pt/BR_det_safety-prc row-7

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.