Serviços orientados por informações

Aproveite mais os sistemas de informações e elimine as lacunas de competências

Nossas ofertas de soluções de informação podem ajudar a simplificar suas demandas de relatórios diários. Podemos aprimorar a monitoração da produção utilizando melhor os dados de produção. O projeto, a implementação e a otimização desses sistemas muitas vezes exigem uma combinação de talentos internos e suporte externo. Nossas soluções e serviços de informação podem servir como uma extensão de sua equipe. Podemos ajudar a gerenciar os principais aspectos de implantação e gestão do sistema de operações digitais quando seus recursos não estiverem disponíveis.

Gerencie melhor suas máquinas, operações e funcionários

Os sistemas de informação podem afetar muitos aspectos de sua operação, às vezes até dificultando a implementação dos sistemas. O volume de dados absolutos a gerenciar pode ser assustador.

Os sistemas de informações também criam novos conhecimentos e demandam competências, justamente quando funcionários experientes são cada vez mais difíceis de encontrar. As organizações que não conseguem atender as referências da gestão de dados correm riscos no ganho de produtividade, ou ainda pior, de perder posição de mercado frente à concorrência.

Podemos auxiliar nesses desafios de diferentes maneiras. Podemos ajudar os fabricantes e operadores industriais a resolverem necessidades de produção específicas e escassez de competências. Podemos ajudar os fabricantes de máquinas e integradores de sistema a atender aos requisitos de informações e incorporarem os recursos baseados em informações em suas máquinas ou equipamentos.

Serviços de confiabilidade de ativos

Transforme dados de manutenção em inteligência operacional útil

Dados importantes de manutenção existem em toda a operação. Podemos ajudar a reunir esses bens de produção e transformá-los em informações úteis. Também podemos fornecer análises de dados baseados em função, relatórios e telas de painéis úteis. E ainda mostrar como configurar tudo isso para acionar eventos e alertas que servem de suporte a uma manutenção proativa.

Isso pode ajudá-lo a:

  • Obter visibilidade de informação em toda a fábrica sobre integridade das máquinas
  • Identificar riscos e problemas em potencial antes que ocorram
  • Enfrentar problemas crônicos de falhas de máquina
  • Reduzir o tempo médio entre reparações durante os eventos de inatividade em até 5%
  • Melhorar a eficiência operacional em até 15%
  • Reduzir a coleta manual de dados em até 70%

Veja como nossos serviços de confiabilidade de ativos podem ajudar a gerenciar melhor seus ativos mais importantes.

Serviços de monitoração remota

Mantenha-se conectado a seus ativos espalhados e de difícil acesso

A monitoração remota oferece maior flexibilidade para monitorar, manter e operar máquinas. Também pode ajudar a gerenciar o crescente volume de dados e dispositivos conectados em suas operações, o que é especialmente valioso se você tem poucos operadores experientes.

Melhor monitoração de ativos: você pode acessar em tempo real ativos dispersos ou difíceis de alcançar. A monitoração remota possibilita visibilidade instantânea do desempenho do ativo, e pode reduzir o tempo necessário para chegar ao equipamento e realizar a análise.

Aumento de funcionários no local: a tecnologia de rede está se expandindo pelo chão de fábrica. Sistemas mais complexos e a abundância de dados representam maior pressão sobre os funcionários de TI e de manutenção. A monitoração doméstica ou terceirizada pode monitorar tendências, localizar falhas e identificar melhorias para ajudar a conciliar as demandas por esses funcionários.

Expansão do suporte do OEM: a criação da monitoração remota de máquina criou novas oportunidades para os fabricantes de máquinas no suporte a seus clientes. Em vez de deslocar-se até o local para resolver um problema, o fabricante simplesmente pode conectar-se ao chão de fábrica do cliente e iniciar a localização de falhas.

Saiba mais sobre nossos serviços de monitoração remota

Serviços de rede e segurança de dados

Proteja sua propriedade intelectual e outras informações valiosas

Nossos serviços de rede industrial podem ajudar a proteger sua propriedade intelectual e outras informações de propriedade. Adotamos uma abordagem de segurança profunda e com várias camadas que presume que qualquer ponto de proteção pode ser invadido. Nossos serviços cobrem todo o ciclo de vida útil da segurança, desde avaliações e projeto até a implementação e monitoração da segurança.

Saiba mais sobre nossos serviços de rede industrial

Serviços de análise de nuvem

Infraestrutura de análise e intérpretes

Encontrar suporte para suas aplicações complexas apresenta muitos desafios. Enquanto a Internet das coisas industrial (IIOT) continua crescendo, você continua presenciando a transformação digital e adoção da The Connected Enterprise. A capacidade de criar, gerenciar e utilizar suas informações é fundamental. Isso cria uma necessidade de aprofundar o conhecimento de suas mais recentes estratégias de análise.

Nossos Serviços de análise de nuvem podem monitorar, armazenar e visualizar os dados de desempenho. De forma distribuída, por meio de um portal seguro na Web ou com alertas diretos, você obtém detalhes sobre possíveis problemas e orientação sobre como resolver os problemas antes que ocorram. Se a máquina estiver em sua fábrica local ou em outro continente, você continua atualizado sobre os importantes ativos de automação, em qualquer lugar.

Soluções de mobilidade

Informações a qualquer momento e de qualquer lugar podem estimular a produtividade

A conectividade móvel pode desvincular você das máquinas e das IHM tradicionais. Agora você obtém informações em tempo real, com contexto e onde precisar.

Conecte os funcionários às informações

A mobilidade informa e habilita usuários. As informações de processo de seus sistemas de operações digitais, por exemplo, podem gerar notificações baseadas em alarmes que alcançam os funcionários onde estiverem, permitindo que eles ajam. Da mesma forma, os operadores de lote podem usar o software de gestão de receitas para observar e reagir aos eventos em tempo real, exibidos em gráficos fáceis de entender.

FactoryTalk TeamONE: A revolução de 33 segundos

E se um dispositivo móvel no chão de fábrica não fosse apenas um cliente, mas um nó inteligente? E se ele pudesse se conectar a funcionários para colaboração e resolução de problemas em tempo real? E se ele pudesse fazer tudo isso utilizando diferentes tipos de conexão e sistemas operacionais? O

O FactoryTalk® TeamONE™ oferece todos esses benefícios. Nosso objetivo é redefinir a mobilidade industrial e aumentar a produtividade do trabalhador em 33 segundos, em cada hora e função.

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.