Monitoração e análise remotas

Entenda e aprimore o desempenho dos ativos essenciais

Entender o desempenho do ativo é a chave para otimizar as operações e prevenir eventos de tempo de parada dispendiosos. A Monitoração e análise remotas fornece uma abordagem simples e segura para ajudar a monitorar o equipamento e criar análises de desempenho valiosas. Ela proporciona uma percepção importante sobre como seus ativos estão operando e alerta quando o desempenho não alcança os padrões de desempenho aceitáveis.

Fique conectado

A conectividade simples e segura minimiza riscos e maximiza a produtividade

Trabalhadores diferentes precisam de acesso diferente aos ativos. Os trabalhadores podem usar nosso controle de acesso baseado em função para acessar remotamente locais e dispositivos individuais em toda a empresa. Quando conectados, eles podem visualizar informações úteis utilizando as ferramentas de painel, visualização e análise em uma variedade de dispositivos.

Logicamente, o acesso remoto só é válido se for seguro. Nossa plataforma utiliza comunicação somente de saída e aprovada pela TI para proteger o acesso a seus ativos e todas as informações transferidas. Também oferecemos recursos de segurança avançados não disponíveis em uma solução VPN, para proteger ainda mais as conexões e a propriedade intelectual. Inclui granularidade de acesso no nível do dispositivo, controle de acesso de usuário final e registros de sessão remota.

Fique bem informado

Capacite os trabalhadores para tomar decisões inteligentes e mais informadas

A informação que pode ser coletada na monitoração remota é exibida em uma janela sobre o desempenho de seu equipamento de automação. Você pode visualizar dados de produção, integridade do ativo e do sistema e outras informações. Essas informações ajudam os trabalhadores a tomarem melhores decisões, cada um em sua função.

Use a plataforma de monitoração e análise remotas para:

  • Coletar e armazenar informações importantes
  • Visualizar relatórios de status, disponibilidade e alarmes em um portal
  • Programar alarmes para entrega de e-mails ou mensagens de texto quando surgir um problema
  • Arquivar documentos essenciais e configurações para servir como um plano de recuperação de desastre
  • Compartilhar as informações certas com as pessoas certas no momento certo

Antecipe-se

Otimize suas operações e transforme a forma de fazer negócios

A monitoração e análise remotas envolve melhorias que vão além do processo do dia a dia e de resolução de problemas. Também pode ajudar a otimizar suas operações futuras e transformar a maneira como você faz negócios. Podemos ajudar a reduzir o tempo de parada para recuperação prevendo as falhas antes que elas ocorram. Você pode implementar ferramentas que ajudam a integrar sua cadeia de fornecimento. Pode projetar pedidos de material para abastecer automaticamente após ser alcançado um número predeterminado. Pode construir painéis personalizados para visualizar os dados da produção e de integridade dos ativos e do sistema que sejam os mais importantes para suas necessidades específicas.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/industrial_asset_mgmt/pt/BR_det_remote-asset-monitoring-analytics row-4

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.