Installed Base Evaluation

Acompanhe melhor as suas instalações

A melhor maneira de melhorar as operações é começar com uma compreensão completa de sua situação atual. A Installed Base Evaluation™ (serviço da IBE®) facilita a coleta e a análise de informações críticas de desempenho dentro da instalação e em toda a empresa.

Suporte para iniciativas corporativas

Entenda seus ativos de TI e TO por toda a empresa

Considere as vantagens de entender todas as atividades críticas do negócio que utilizam peças em toda a empresa. Conhecendo o status das peças sobressalentes e dos equipamentos descontinuados, você poderá criar um perfil de risco corporativo que destaca o maior risco de tempo de parada não programada em cada local.

Com o serviço da Installed Base Evaluation, utilizamos uma metodologia padrão para coletar esses dados e entregar relatórios úteis baseados nessas percepções em poucas semanas.

Um serviço da Installed Base Evaluation pode oferecer suporte a iniciativas em toda a empresa, como:

  • Identificação dos ativos mais críticos
  • Redução dos riscos de obsolescência
  • Gerenciamento do depósito corporativo e de iniciativas de peças sobressalentes
  • Confirmação de que todos os ativos tenham listas de materiais atualizadas

Hardware

A Installed Base Evaluation fornece inteligência acionável

Nossa Installed Base Evaluation oferece uma análise minuciosa de todos os seus ativos e condições críticos de fábrica, para que possa tomar decisões baseadas em dados sobre o gerenciamento de suporte e obsolescência.

Uma Installed Base Evaluation pode ajudar a:

  • Reduzir custos identificando e eliminando inventário em excesso, o que pode melhorar o retorno sobre ativos líquidos (RONA)
  • Aumentar a disponibilidade verificando as peças sobressalentes no local para suporte da produção e manutenção
  • Identificar e reduzir os riscos associados com o suporte a equipamentos em obsolescência
  • Atualizar equipamentos ou adicionar uma nova linha sabendo exatamente o que será afetado em sua base instalada

Software

Melhore a tomada de decisão conhecendo os ativos de TI e riscos de migração

Uma Avaliação de Inventário de Software identifica seus ativos de TI, hardware, software, versões e possíveis riscos na migração. Coletamos informações e fornecemos análise detalhada de software da Rockwell Automation e da Microsoft.

Nossa avaliação oferece uma avaliação inicial para ajudar nas ações baseadas em riscos e oportunidades de economia, na preparação para migração de equipamentos de automação. Por exemplo, o serviço pode identificar oportunidades para eliminar software não utilizado e migrar para licenças simultâneas. Além disso, podemos identificar se o hardware e o sistema operacional correspondente suportam determinada atualização de software, evitando possíveis incompatibilidades.

Uma Avaliação de Inventário de Software pode ajudar a:

  • Documentar todos os softwares instalados e ativos de TI
  • Determinar se o sistema operacional atual e o hardware do equipamento de automação oferecerão suporte a atualizações de software e identificar os requisitos da migração
  • Melhorar o desempenho determinando quais pacotes de software serão necessários para operação simultânea e quais serão baseados em licença
  • Otimizar o licenciamento e o suporte

Empresa

Tenha uma análise completa de suas máquinas e equipamentos em toda a empresa

O serviço Installed Base Evaluation Empresarial pode incluir uma Avaliação de Inventário de Software ou uma Installed Base Evaluation em vários locais. O serviço IBE Empresarial pode ser personalizado de acordo com fatores como locais e máquinas de alto risco, ou concentrar-se em unidades de negócios específicas em várias instalações.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/modernization_migration/pt/BR_det_ibe row-5

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.