Inibição do módulo

A inibição do módulo permite que você suspenda indefinidamente uma conexão, incluindo conexões Somente escuta, entre um controlador e um módulo sem ter que remover o módulo da configuração. Esse processo permite que você interrompa temporariamente a conexão entre o controlador e o módulo.
IMPORTANTE:
Sempre que você inibir um módulo com saídas, todas as saídas mudarão para o estado configurado para o modo de programa (somente módulos padrão).
IMPORTANTE:
Não é possível inibir uma conexão quando o controlador de segurança está bloqueado ou se ele tem uma assinatura de segurança.
Você pode usar a inibição de módulo das seguintes maneiras:
  • Quando quiser realizar a manutenção no módulo.
  • Para atualizar um módulo, por exemplo, atualizar a versão do firmware do módulo.
  • Você está usando um programa que inclui um módulo que você ainda não possui. Você não quer que o controlador procure um módulo que ainda não existe. Nesse caso, você pode inibir o módulo em seu programa até que ele resida fisicamente no sistema.
Use o procedimento a seguir para inibir e desinibir o módulo:
  1. Inibir o módulo - Acesse a visualização Conexão na caixa de diálogo Propriedades do módulo, selecione Inibir módulo e selecione Aplicar ou OK.
  2. Faça a atualização necessária.
  3. Desinibir o módulo - Acesse a visualização Conexão na caixa de diálogo Propriedades do módulo, desmarque Inibir módulo e selecione Aplicar ou OK.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal