Inibição do módulo
A inibição do módulo permite que você suspenda indefinidamente uma conexão, incluindo conexões Somente escuta, entre um controlador e um módulo sem ter que remover o módulo da configuração. Esse processo interrompe temporariamente a conexão entre o controlador e o módulo.
IMPORTANTE:
Sempre que você inibe um módulo com saídas, todas as saídas mudam para o estado configurado no modo de programa.
Use a inibição do módulo nos seguintes cenários:
- Para realizar a manutenção do módulo.
- Para atualizar um módulo, por exemplo, atualize a revisão do firmware do módulo.
- Se você usar um programa que inclua um módulo que ainda não possui fisicamente. Você não quer que o controlador procure um módulo que ainda não existe. Nesse caso, você pode inibir o módulo em seu programa até que ele resida fisicamente no sistema.
Use o procedimento a seguir para inibir e desinibir o módulo:
- Iniba o módulo.
- Acesse o modo de visualização Conexão na caixa de diálogo Propriedades do módulo e marque a caixa de seleção Inibir módulo.
- Selecione Aplicar ou OK.
- Faça a atualização necessária.
- Desiniba o módulo:
- Acesse a visualização Conexão Conexão na caixa de diálogo Propriedades do módulo e desmarque a caixa de seleção Inibir módulo.
- Selecione Aplicar ou OK.
Dê sua opinião