Configuração do Módulo
Antes de começar a configurar o módulo de E/S, você deve criar um projeto da aplicação Studio 5000 Logix Designer para o controlador Logix 5000 que é proprietário do módulo de E/S. O projeto inclui dados de configuração para o módulo.
A aplicação Studio 5000 Logix Designer transfere o projeto para o proprietário-controlador durante o download do programa. Os dados são então transferidos para os módulos de E/S pela rede EtherNet/IP.
Os módulos de E/S podem operar imediatamente após o recebimento dos dados de configuração.
Dê sua opinião