Modo de canal de comutação do IO-Link ou Fallback para a saída digital
AVISO:
Se o modo de canal for IO-Link ou Fallback, o módulo mestre IO-Link gera periodicamente um pulso de alerta. Se um dispositivo de saída estiver conectado ao canal, ele pode acionar uma ação inesperada do dispositivo.
- Fique on-line com o projeto.
- Acesse Propriedades do módulo mestre IO-Link → Conexão, desmarque a caixa de seleção Inibir módulo e selecione Aplicar.Se a advertência Aplicar alterações for exibida, selecione Sim.
- Acesse Propriedades do módulo mestre IO-Link → Canais → Chxx - IO-Link ou Fallback, marque a caixa de seleção Desabilitar canal e selecione Aplicar.IMPORTANTE: O projeto deve estar on-line e a conexão com o módulo mestre IO-Link deve estar desinibida ao selecionar Aplicar para habilitar ou desabilitar o canal. Caso contrário, a solicitação para habilitar ou desabilitar o canal não será enviada ao módulo mestre.Se o aviso Aplicar alterações na configuração do módulo for exibido, selecione Sim sem inibição.
- Fique offline com o projeto.
- Em Propriedades do módulo mestre IO-Link → Visão geral → Definição do dispositivo → Atribuições de canal, altere o modo do canal na lista suspensa Modo selecionado para Saída digital.
- Selecione OK. Se a caixa de diálogo de advertência Aplicar alterações for exibida, selecione Sim.
- Conecte o dispositivo de saída ao módulo mestre IO-Link.
- Fique on-line com o projeto.
Dê sua opinião