Repositório OPC UA
- ESPAÇO RESERVADO PARA AS PROPRIEDADES DO SERVIDOR/CLIENTE OPC UA.
- Comprimento máximo da matriz. Número máximo de elementos em uma matriz.
- NaExibição de projeto, clique duas vezes em um cliente OPC UA.
- EmPropriedades, defina as configurações do cliente OPC UA.
- Eventos:
- Nenhum. Não ouvir eventos.
- Tudo. Ouvir todos os eventos.
- Alarmes. Ouvir apenas eventos de alarme.
- Sincronizar as IDs de nó na inicialização. Sincronize as NodeIDs dos nós OPC UA que são importados em tempo de design. Sincronize as NodeIDs com os mesmos nós no servidor OPC UA ao qual o cliente OPC UA se conecta em tempo de execução.DICA: Se a situação no servidor não for conhecida, definaSincronizar as IDs do nóna inicialização comoVerdadeiro.
- Comprimento máximo da matriz. Número máximo de elementos em uma matriz.DICA: Se os clientes OPC UA tiverem diferentes valores deComprimento máximo da matriz, o valor doComprimento máximo da matrizdo primeiro cliente OPC UA será aplicado a todos os clientes.
- URL do ponto de extremidade do servidor. Protocolo de comunicação e endereço de rede do ponto de extremidade no servidor OPC UA.
- Verificar a identidade do servidor:
- Verdadeiro. Aceite o certificado somente se o certificado for confiável.
- Falso. Aceite temporariamente o certificado mesmo que o certificado não seja confiável.
- Modo mínimo de segurança de mensagens:
- Nenhum. As mensagens não precisam ser assinadas nem criptografadas.
- Assinatura. As mensagens devem ser assinadas ou assinadas e criptografadas.
- Assinatura e criptografia. As mensagens devem ser assinadas e criptografadas.
- Política de segurança mínima:
- Nenhuma. O cliente OPC UA não requer nenhuma política específica de segurança.
- Basic256Sha256. O cliente OPC UA requer esta política ou uma política mais segura.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. O cliente OPC UA requer esta política ou uma política mais segura.
- Aes256_Sha256_RsaPss. O cliente OPC UA requer esta política.
- Arquivo de certificado do cliente. Arquivo de certificado públicoDERdo cliente OPC UA (X509v3).DICA: O arquivo de certificado do cliente deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- Arquivo de chave privada do cliente. Arquivo de chave privadaPEMdo cliente OPC UA codificado com ASCII Base64.DICA: O arquivo de chave privada do cliente deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- URI do aplicativo. URI que identifica globalmente a instância do aplicativo.
- Nome do aplicativo. ID legível da instância do aplicativo, não necessariamente exclusiva.
- URI do produto. URI que identifica globalmente o software.
- Tipo de identidade do usuário:
- Anônimo. Não há informações disponíveis no usuário.
- Usuário/Senha:
- Nome de usuário. Nome do usuário.
- Senha. Senha do usuário.
- Certificado:
- Arquivo de certificado do usuário. Arquivo de certificado públicoDERdo usuário (X509v3).DICA: O arquivo de certificado público do usuário deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- Arquivo de chave privada do usuário. Arquivo de chave privadaPEMdo usuário codificado com ASCII Base64.DICA: O arquivo de chave privada do usuário deve estar na pastaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- Configure a importação do NodeSet:
- Para importar o NodeSet no modo online, defina a opção comoOnline.DICA: O modo online depende do valor daURL do ponto de extremidade do servidordo objeto cliente OPC UA. SelecioneAtualizarpara atualizar os nós publicados pelo servidor OPC UA.
- Para importar as tags no modo offline, defina a opção comoOfflinee, emCaminho do arquivo, informe o caminho do arquivoXMLcom o NodeSet.
- Selecione os nós a serem importados e clique emPróximo.
Dê sua opinião